SEG AUTOADAPT: un nuovo livello di intelligenza

Overview_TEXT

Panoramica

Le nuove pompe SEG AUTOADAPT hanno riscosso molto successo da subito. I clienti ci dicono che la nuova gamma è in grado di eliminare problematiche con i sensori esterni in stazioni di pompaggio, facilitando un funzionamento intelligente – ed ora che queste pompe sono state utilizzate per nuovi progetti da centinaia di clienti, gli utenti finali non vedono l'ora di vedere come i vantaggi presenti in una pompa SEG possano tradursi in benefici reali negli anni a venire.

La nuova gamma intelligente spicca il volo
In Danimarca, la gamma SEG AUTOADAPT ha spiccato il volo. Dal suo primo lancio, è stata scelta per molti progetti ed in alcuni casi ha perfino sostituito le pompe che sono state scelte originariamente per i progetti in corso. Per esempio, un cliente aveva inizialmente selezionato la pompa SEG standard per la prima fase del progetto, ma una volta vista la nuova versione con AUTOADAPT, ha deciso di utilizzarla per ogni fase del progetto – inclusa quella già in corso.

Una volta provato AUTOADAPT, non si torna più indietro
Ma incominciamo dall’inizio. Tom Thomsen di Grundfos descrive la nuova pompa SEG AUTOADAPT utilizzando questi termini: “Il maggior beneficio per tutti è che ottieni la pompa richiesta ed i sensori in una singola unità! Il funzionamento è completamente intelligente, ma non richiedono sensori esterni. Questo elimina molto spreco di tempo per operazioni di tipo tecnico, quali possono essere la ricerca della causa di un guasto – è dovuto ai sensori? E’ l’elettronica a non funzionare? Qui è possibile rimuovere la pompa, sostituendola con un’altra e poi riparare quella guasta. Eventuali problematiche si possono risolvere immediatamente. Siamo sicuri che una volta provata la versione AUTOADAPT, non sia più possibile tornare indietro.

Gli inizi
Uno dei primi progetti danesi in cui si è utilizzato la gamma SEG AUTOADAPT si è svolto a Guldborgsund, con la società di geometri Rasmussen & Kragh, con moltissima esperienza di progetti con acque luride. Carsten Kragh fu chiamato dalle autorità locali per gestire tre progetti diversi in cui era necessario avere stazioni di pompaggio e descrive il progetto nel modo seguente:


Repeat business
“La prima parte del progetto era di scala modesta, ma era qualcosa di interamente nuovo. Grundfos ha vinto la gara di appalto per le stazioni di pompaggio per gestire 73 indirizzi, e ciascuna di queste stazioni è stata dotata di una pompa SEG con AUTOADAPT.” Da quel momento, il progetto è cresciuto in portata, portando le originali 73 stazioni di pompaggio a 200 e oltre, facendo un ulteriore ordine di 600 pompe per le fasi successive.


Soluzioni standard per grandi benefici
“Il cliente vede molti vantaggi nell’avere una soluzione standard per le proprie stazioni di pompaggio," spiega Carsten. “le attività manutentive sono molto più semplici per gli installatori. Sin dall’inizio hanno mostrato un grande interesse nella nuova gamma SEG, ed il loro interesse si è mostrato ben riposto.”


“Molto facile da usare”
Quando gli è stato chiesto quali fossero i benefici della gamma SEG AUTOADAPT, il sig. Kragh non ha esitato a dire: “Sono pompe molto intelligenti. Sono molto semplici da usare. Non avendo più bisogno di sensori esterni è molto più semplice.


Eccellente se si necessita di informazioni e documentazione
Enfatizza come il facile accesso alle informazioni e alla documentazione è un vantaggio quando si deve interagire con i proprietari di terreni e fornitori di acqua: “Avendo a disposizione i dati relativi ai vari avvii e alle ore di esercizio, possediamo tutta la documentazione necessaria per mostrare i reali consumi e i relativi risparmi ai proprietari. I cittadini in cerche di certezze in questo modo possono ottenere tutte le informazioni di cui hanno bisogno."

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Argomento:

Wastewater transport

Località:

Gribskov, Danimarca

Società:

Gribvand Spildevand

SEG_AUTOADAPT Presentation
SEG AUTOADAPT
Contacts_TEXT

Contatto

Se necessiti di una soluzione simile, contattaci per ulteriori informazioni.

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Contatto

Se necessiti di una soluzione simile, contattaci per ulteriori informazioni.

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano