Grundfos scende in pista e fa sfrecciare il risparmio

Overview_TEXT

Panoramica

IL COMMITTENTE

OTK Kart Group s.r.l. è un’azienda italiana, leader mondiale nel settore della progettazione e realizzazione di  kart da competizione. L’azienda, con sede a Prevalle in provincia di Brescia, è famosa in tutto il mondo attraverso il suo marchio storico Tony Kart, per la costante e vittoriosa presenza nelle diverse gare internazionali. Il palmares Tony Kart è invidiabile, tanto è vero che l’azienda bresciana annovera nella sua bacheca ben 17 Campionati Mondiali, Campionati Europei ed innumerevoli titoli nazionali, vinti in tutte le categorie del karting.L’azienda, fondata nel 1958 da Tony Bosio, meccanico e creatore dei primi Tony Kart ha mantenuto una dimensione artigianale, fino a quando, nel 1984 è stata rilevata da Roberto Robazzi, attuale presidente e manager. Quest’ultimo ha trasformato l’azienda, da piccola attività artigianale in una moderna ed evolutasocietà, i cui prodotti sono conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo.

La strada del successo Tony Kart passa attraverso un costante impegno nella ricerca e nello sviluppo di nuove soluzioni tecniche per i go kart, nella raffinata costruzione di componenti all’avanguardia e nella retecommerciale, ben strutturata nel mondo.

Tra i piloti che hanno corso e vinto con Tony Kart ci sono nomi famosissimi dell’automobilismo mondiale, quali Michael Schumacher, Sebastian Vettel e Jarno Trulli, tutti piloti vincenti con Tony Kart e rimasti affezionati al marchio anche a distanza di molti anni.

Per tradizione, continuità e carisma la Tony Kart è a pieno diritto uno dei marchi storici del panorama kartistico mondiale, al punto che la storia della factory di Prevalle (Brescia) si identifica indissolubilmente con le tappe più significative di questo avvincente sport motoristico.

LA SITUAZIONE

La principale mission del committente era quella di creare un nuovo reparto produttivo funzionale e moderno, che potesse rappresentare un’azienda eccellente.

"Per l’installazione impiantistica del capannone di nuova costruzione e degli alloggi per i piloti - spiega il progettista Ing. Enrico Percesepe – il sig. Roberto Robazzi si era prefissato l’obiettivo di far realizzare impianti che dovevano dare, oltre a vantaggi prettamente energetici, un’immagine di alta avanguardia tecnologica dell’azienda. A questo fine sono stati scelti solo produttori teste di serie, i migliori sul mercato per ogni loro comparto di riferimento. Per le soluzioni di circolazione, la scelta non poteva   che ricadere sulla qualità Grundfos".

LA SOLUZIONE

A servizio del nuovo capannone realizzato e della già presente palazzina uffici, sono state installate pompe Magna 3D gemellari, caratterizzate dalla presenza di un convertitore di frequenza integrato e motore a magneti permanenti che consentono alla pompa un funzionamento a velocità variabile e di adattarsi alle continue variazioni di portata richieste dall’impianto.

Le pompe permettono di risparmiare energia ottimizzando le prestazioni in base alla effettiva richiesta, riducendo o aumentando la propria velocità (giri/min) e consentendo quindi un risparmio in termini economici ed energetici. Infatti, ogni pompa regola automaticamente le proprie prestazioni in base alle condizioni presenti, mantenendo sempre al minimo il consumo energetico.

"Le recenti disposizioni in materia di efficienza energetica della Regione Lombardia, più precisamente il DGR n. 8/8745 e s.m.e.i. – racconta l’Ing. Percesepe – impone di fatto l’utilizzo di pompe solo nella versione con inverter, per minimizzare il dispendio energetico. Dopo esserci confrontati con i vari interlocutori sul mercato, la nostra scelta è ricaduta su Grundfos poiché è stata l’unica in grado di offrirci un prodotto ad  alto contenuto innovativo".

IL RISULTATO

Grazie alle soluzioni Grundfos installate nel nuovo capannone, l’impianto termostrisce del reparto produttivo e del deposito, l’impianto fan coil per  circuiti caldo e freddo, l’impianto di ventilazione meccanica della palazzina uffici e l’impianto di approvvigionamento idrico di entrambe le strutture, hanno una garanzia di altissima qualità ed efficienza.

"Le pompe Grundfos garantiscono, in modo energeticamente vantaggioso, il funzionamento degli impianti con portata dei fluidi, sia caldo che freddo, variabile in funzione del carico termico".

Queste le parole del soddisfatto ingegnere progettista, responsabile del prestigioso cantiere firmato Tony Kart.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Argomento:

La principale mission del committente era quella di creare un nuovo reparto produttivo funzionale e moderno, che potesse rappresentare un’azienda eccellente.

Località:

Via dei Soprini 16 25080 PREVALLE (BS)

Società:

OTK KART GROUP S.r.l.

Contacts_TEXT

Contatto

Se necessiti di una soluzione simile, contattaci per ulteriori informazioni.

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Contatto

Se necessiti di una soluzione simile, contattaci per ulteriori informazioni.

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano