Grundfos Pump Partnering: il noleggio a lungo termine Grundfos

Overview_TEXT

Panoramica

LA SITUAZIONE

Nel mese di luglio 2014 Telelombardia – emittente televisiva locale italiana – ha contattato Grundfos per richiedere una verifica delle pompe installate e in funzione da molti anni.

Una volta effettuato l’ Energy Check e valutate le condizioni generali tecniche e di efficienza generale sono state fatte due proposte:

  • Acquisto di nuove pompe
  • Noleggio di pompe per 7 anni con servizi di installazione, assistenza e manutenzione inclusi.

Telelombardia - emittente televisiva locale italiana del gruppo Mediapason che conta sei canali televisivi è l’emittente televisiva più vista tra le tv regionali della Lombardia.

L’attuale sede è stata parte attiva della riqualificazione urbana della Bovisa – lo storico quartiere ex industriale alla periferia di Milano. Il progetto di recupero di edifici esistenti, un tempo dedicati alla produzione industriale, ha riconvertito completamente gli spazi per soddisfare le più avanzate esigenze tecnologiche. Una palazzina a due piani accoglie gli uffici, mentre nei capannoni trovano sede gli studi di registrazione: il più grande di 800 m², due più piccoli rispettivamente di 450 m² e 350 m², oltre ad ulteriori studi di dimensioni minori.

Sempre all’interno dei capannoni sono presenti oltre 15 sale per il montaggio e numerosi camerini, sale per il trucco, elevatori, comprese macchine per l’allestimento di scenografie, anche complesse. Un ristorante/bar collega le diverse strutture.

Un complesso del genere necessita di impianti di raffreddamento e riscaldamento attivi 24 ore su 24 e sempre efficienti. Per questo motivo Grundfos è stata chiamata ad effettuare un sopralluogo e verificare l’efficienza dei sistemi di pompaggio installati.

L’impianto conta 14 pompe sia monostadio verticali che normalizzate. Tre pompe sono risultate talmente usurate e inefficienti da compromettere la regolare refrigerazione degli impianti collegati, mentre per le altre 11 è stato deciso di procedere con un’opera manutentiva straordinaria finalizzata alla sostituzione di tenute meccaniche e cuscinetti.

 

LA SOLUZIONE

Grundfos ha proposto al cliente una formula innovativa, il Pump Partnering, il noleggio a lungo termine – per una durata di 7 anni - delle nuove pompe e una manutenzione straordinaria “una tantum” delle altre.

 

La rata fissa mensile include:

  • Fornitura, installazione e primo avviamento delle 3 pompe nuove (TPE 150-200)
  • Manutenzione delle 3 pompe con 2 visite all’anno per i 7 anni del contratto, incluso il servizio di ricambistica necessaria al corretto funzionamento
  • Visite di manutenzione straordinaria per i 7 anni del contratto
  • Manutenzione straordinaria “una tantum” delle pompe già installate.

 

Un valore aggiunto significativo grazie ad un eccellente soluzione, il Pump Partnering: il noleggio a lungo termine Grundfos.

 

Argomento:

Telelombardia - emittente televisiva locale italiana del gruppo Mediapason che conta sei canali televisivi è l’emittente televisiva più vista tra le tv regionali della Lombardia. L’attuale sede è stata parte attiva della riqualificazione urbana della Bovisa – lo storico quartiere ex industriale alla periferia di Milano. Il progetto di recupero di edifici esistenti, un tempo dedicati alla produzione industriale, ha riconvertito completamente gli spazi per soddisfare le più avanzate esigenze tecnologiche. Una palazzina a due piani accoglie gli uffici, mentre nei capannoni trovano sede gli studi di registrazione: il più grande di 800 m², due più piccoli rispettivamente di 450 m² e 350 m², oltre ad ulteriori studi di dimensioni minori. Sempre all’interno dei capannoni sono presenti oltre 15 sale per il montaggio e numerosi camerini, sale per il trucco, elevatori, comprese macchine per l’allestimento di scenografie, anche complesse. Un ristorante/bar collega le diverse strutture. Un complesso del genere necessita di impianti di raffreddamento e riscaldamento attivi 24 ore su 24 e sempre efficienti. Per questo motivo Grundfos è stata chiamata ad effettuare un sopralluogo e verificare l’efficienza dei sistemi di pompaggio installati.

Località:

Quartiere Bovisa (MI)

Società:

Telelombardia

Contacts_TEXT

Contatto

Se necessiti di una soluzione simile, contattaci per ulteriori informazioni.

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Contatto

Se necessiti di una soluzione simile, contattaci per ulteriori informazioni.

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano