S-tube abbassa i costi e gestisce le acque cariche come non mai a Kilkenny

Overview_TEXT

Panoramica

Il Kilkenny County Council, in Irlanda, è riuscito a ridurre notevolmente i costi di esercizio di una stazione urbana di pompaggio di acque cariche poiché ha sostituito le pompe esistenti con pompe per acque cariche SE, dotate di girante S-tube.

La Situazione

Il cliente – Kilkenny County Council – riscontrava problemi di intasamento quotidiani presso la propria stazione di pompaggio urbana di Dukes Meadows, collegata quest’ultima a molte industrie, società commerciali e abitazioni di Kilkenny.

I maggiori tempi di fermo creavano un rischio di straripamento e poiché ogni evento generava una spesa di manutenzione pari a EUR 300, gli intasamenti stavano diventando una voce di costo troppo elevata.

La Soluzione Grundfos

Basandosi sul profilo di carico dell’impianto e sul punto di lavoro della vecchia pompa, l'impresa appaltatrice Cantwell Electrical Engineering Ltd., ha deciso di installare una pompa SE da 22 kW per acque cariche, dotata di girante S-tube, per effettuare una prova.

L’elevata affidabilità di questa gamma ha permesso di sostituire l'attuale pompa da 30 kW con una SE da 22 kW, portando l'efficienza dell'impianto da 58% a 70%. Progettata per la gestione di acque cariche contenenti particelle solide e fibre, la girante S-tube è risultata la soluzione ideale per la risoluzione dei problemi di intasamento. Il periodo di prova è stato di sei mesi.

Il risultato

La soluzione Grundfos adottata si è rivelata essere quella perfetta, poiché ha risolto subito i problemi di intasamento presenti:

  • Non un singolo episodio di intasamento nei primi sei mesi successivi all'installazione
  • Risparmio notevole in termini di costi di assistenza e manutenzione
  • Significativa riduzione del consumo energetico e delle emissioni di CO2
  • Un tempo di recupero del capitale investito inferiore a due anni

Il cliente – Kilkenny County Council – si ritiene molto soddisfatto, poiché i risparmi desiderati, in termini di costo e di consumo energetico, evidenziati dall'analisi LCC (analisi del costo ciclo di vita) e il tempo di recupero del capitale investito veramente corto sono stati effettivamente raggiunti.

 

La girante S-tube fornisce un'efficienza idraulica di prima classe, lasciando libero il passaggio dell’acqua, riducendo gli intasamenti e abbassando i costi del ciclo di vita.

“Il Kilkenny County Council non si lascia impressionare facilmente, ma la soluzione adottata da Grundfos andava oltre ogni loro aspettativa. Stanno ora cercando di effettuare la stessa cosa in altri siti che gestiscono acque cariche, utilizzando la girante S-tube. Kilkenny County Council dovrebbe essere preso come esempio dagli altri consigli di contea vicini.”

Simon Cantwell, Managing Director, Cantwell ElectricalEngineering Ltd.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Argomento:

Notevole riduzione dei costi di esercizio di una stazione di pompaggio urbana di acque cariche attraverso la sostituzione delle pompe esistenti con pompe per acque reflue SE, dotate di girante S-tube.

Località:

Kilkenny, Irlanda

Società:

Kilkenny County Council

Grundfos SE wastewater pump
Contacts_TEXT

Contatto

Se necessiti di una soluzione simile, contattaci per ulteriori informazioni.

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Contatto

Se necessiti di una soluzione simile, contattaci per ulteriori informazioni.

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano