Una fashion House sceglie Grundfos per il suo comfort climatico

Overview_TEXT

Panoramica

La situazione


Per gli impianti tecnologici della fashion house, l’obiettivo era quello di installare un impianto di climatizzazione che garantisse un costante ed ottimale comfort climatico e costi di gestione contenuti. Così, le pompe da scegliere dovevano assicurare un’efficienza ottimale durante periodi di richiesta elevata, costi ridotti sul lungo termine e un’elevata affidabilità operativa dell’applicazione.

La soluzione

Proprio per queste tassative richieste di efficienza e qualità, la scelta è ricaduta su 6 pompe sommerse Grundfos modello SP46-10 con motore da 15 kW e sulla relativa quadristica. “Ho scelto il brand Grundfos – spiega l’installatore Maurizio Carrer della Eurosonda di Treviso – poiché già in passato ho potuto constatare il livello tecnico di avanguardia delle sue pompe. Una affidabilità che fa la differenza, mi permette di optare per le loro soluzioni a occhi chiusi. Con Grundfos vado sempre sul sicuro”. Inoltre, per una sicurezza ancora maggiore, il sistema è totalmente monitorato a distanza grazie a protezione e comunicazione tramite l’unità di protezione MP 204 e telecomando R100.

 

Il risultato

“In ogni circostanza, il service di Grundfos si è rivelato di prima qualità, a pieno supporto dei prodotti che vantano già grandi plus e vantaggi, come l’acciaio inox 100% all’interno e all’esterno, la resistenza alla sabbia e alle acque corrosive e la protezione dal surriscaldamento del motore. Sono fiero e soddisfatto – conclude Carrer - della mia scelta poiché anche la manutenzione è talmente semplice da far abbattere ancora
di più i costi di gestione.”
In una pompa, il fattore rendimento è di primaria importanza e permette un risparmio notevole nel tempo. Con una portata di 200 m3/h e una prevalenza di 100 m per un periodo di 10 anni, la scelta di un gruppo pompa/motore con un rendimento superiore del 10% e 0,10 euro per kWh, permette un risparmio di 60.000 euro.


Prodotti:

6 pompe sommerse Grundfos SP46-10 con motore da 15 kW

 


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Argomento:

Con una superficie di più di 20.000 mq dove è possibile trovare abbigliamento donna/uomo/ bambino, intimo, calzature, sport e casa, il fashion store è oggi una casa di moda riconosciuta in tutto il Veneto orientale come icona di stile, molto apprezzata per l’offerta ampia e diversificata. La fashion house si è aggiudicata importanti e ambite licenze di prestigiosi brand, qualificandosi tra i primi fashion retailer di fascia medio-alta. Sensibili alle tematiche ambientali, si è reso recentemente protagonista di scelte impiantistiche all’avanguardia, tra cui un efficiente impianto di climatizzazione ed un impianto fotovoltaico che assicura una produzione annua di 1.960.000 kWh, pari ad un risparmio di 900.000 kg di CO2 l’anno.

Località:

Veneto, Italia

Società:

Eurosonda

Contacts_TEXT

Contatto

Se necessiti di una soluzione simile, contattaci per ulteriori informazioni.

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Contatto

Se necessiti di una soluzione simile, contattaci per ulteriori informazioni.

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano