Il sistema SP

Scarica la brochure del Sistema SP

Il sistema SP

Utilizzando un sistema SP completo, e non solo la pompa e il motore, i clienti possono ottimizzare le prestazioni e l’efficienza energetica dell’intero impianto, ottenendo grandi vantaggi.

Un sistema SP combina:


  • Una pompa SP in acciaio inossidabile di alta qualità
  • Un motore MS/MMS dedicato

  • Un convertitore di frequenza (CUE) o una protezione del motore elettronica (MP204)
  • Monitoraggio (GRM)

Uno dei vantaggi più importanti di un sistema SP completo è il significativo potenziale di risparmio. Eliminando il consumo energetico eccessivo, un sistema progettato da Grundfos può offrire un considerevole risparmio. Inoltre, il monitoraggio consente al cliente di controllare lo stato del sistema in ogni momento e di modificare i parametri, se necessario.

Contatta il rappresentante Grundfos locale per saperne di più sul sistema SP e per scoprire come rafforzare i legami con i tuoi clienti suggerendo la soluzione.

Scarica la brochure del sistema SP qui