Nuovo inverter aumenta il numero di pompe ad energia solare

Grazie ad un inverter, ogni pompa può utilizzare l'energia solareIMMAGINE: Un nuovo inverter solare rinnovabile (Renewable Solar Inverter) è stato utilizzato insieme ad un sistema di pompe Grundfos SP per ridurre il consumo idrico nel Murray Darling Basin a Victoria, Australia. Il bacino è stato sovrapompato in precedenza, con una gestione idrica povera e costosa, raggiungendo livelli critici di sofferenza. Lou Zarro, manager Grundfos, Scott Quane (Australia Product Manager) e Andrew Black di Envirotech Environmental Solutions in posa per il nuovo impianto di pompaggio ad energia solare.
Nuovo inverter permette di aumentare la gamma

Nuovo inverter rende ogni pompa adatte all'utilizzo con energia solare
Invertitore Solare Rinnovabile aumenta il numero di pompe ad energia solare

Nel 2013, Grundfos rilasciò un inverter che permette quasi tutte le pompe sommerse presenti sul mercato di funzionare con energia solare. Il Renewable Solar Inverter (RSI) allarga la gamma delle pompe sommerse a energia solare da 1.4 kW a 9.2 kW.

"In precedenza avevamo un impianto più piccolo con l'inverter inegrato nel motore," afferma Geraldine Tsui-Yee Lin, Global Product Manager of Renewables, Grundfos. "Ora abbiamo un inverter più versatile per impianti più grandi."

Un inverter permette di convertire la corrente diretta (DC) dei pannelli solari a una corrente alternata (AC) necessaria per controllare la pompa. Grazie al nuovo Renewable Solar Inverter, le pompe possono essere alimentate con energia solare invece che da forniture elettriche tradizionali o da generatori.

Geraldine Tsui-Yee Lin afferma che l'interesse per le fonti energetiche rinnovabili è accresciuto negli utlimi anni, specialmente perchè l'energia solare è più efficiente in termini di convenienza energetica. I pannelli solari permettono di avere una fonte energetica affidabile e rinnovabile per le aree che non sono coperte dalle rete elettriche comuni.

L'affidabilità è un fattore estremamente importante per pompe alimentate con energia rinnovabile, afferma Geraldine Tsui-Yee Lin. La maggioranza delle pompe a energia solare utilizzate a scopi d'irrigazione e per l'alimentazione di acqua potabile nelle aree rurali, dove la rete elettrica comune risulta essere non conveniente e poco affidabile. Le pompe, quindi, sono normalmente alimentate da generatori. Quando il diesel termina, però, termina anche la fornitura di acqua pulita e potabile.

E' ormai da 30 anni che Grundfos utilizza pompe a energia solare. Nel 2000, la società mise sul mercato l'SQ Flex, una piccola pompa dotata di inverter installato direttamente nel motore della pompa. Il nuovo RSI porta la linea dei prodotti rinnovabili un passo oltre, poichè permette alle pompe Grundfos di funzionare con energia solare. L'inverter è attualmente disponibile per pompe sommerse. Esiste già l'intenzione di portare questo dispositivo all'interno della linea dei prodotti Grundfos.

"Uno dei nostri obiettivi è quello di rendere tutti i nostri prodotti sostenibili," afferma Geraldine Tsui-Yee Lin. "Questo inverter rappresenta il passo successivo, per noi."

Grundfos RSI (scatola blu) che converte l'elettricità a corrente diretta dai pannelli solari in corrente alternata per il sistema di pompaggio SP nel bacino idrografico Murray Darling, Australia.
Grundfos RSI (scatola blu) che converte l'elettricità a corrente diretta dai pannelli solari in corrente alternata per il sistema di pompaggio SP nel bacino idrografico Murray Darling, Australia.

Uno dei nostri obiettivi è quello di rendere tutti i nostri prodotti sostenibili. Questo inverter rappresenta il passo successivo, per noi.

Geraldine Tsui-Yee Lin, Global Product Manager of Renewables, Grundfos

I serbatoi di pressione e i pannelli solari per il nuovo sistema di pompaggio SP nel Bacino idrostatico Murray Darling, Australia.
FOTO: Piccola impronta: I serbatoi di pressione e i pannelli solari per il nuovo sistema di pompaggio SP nel Bacino idrostatico Murray Darling, Australia.
Scarica la Brochure sul "Solare"
Water Supply Using Clean Energy, Grundfos Solar Submersible Pumps

Per maggiori informazioni sui sistemi rinnovabili e solari Grundfos, scaricare questa brochure, Water Supply Using Clean Energy, Grundfos Solar Submersible Pumps.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati