Ampliamento gamma pompe SE SL

18/05/2012

stube

Ampliamento gamma delle elettropompe sommergibili SE e SL.

La gamma di pompe per acque reflue SE e SL fornisce la più elevata efficienza totale sul mercato. L’innovativa tecnologia di Grundfos riunisce intelligenza, motore, idraulica e funzionalità per rispondere alle sfide della gestione moderna delle acque reflue, massimizzando l’efficienza idraulica, elettrica e meccanica delle vostre pompe.

Le pompe sono disponibili con giranti SuperVortex con passaggio libero fino a 100 mm, oppure con giranti S-tube con passaggio libero  fino a 160 mm.

La girante S-tube è l’unica girante sul mercato progettata per affrontare le sfide della moderna gestione delle acque reflue con contenuto variabile di materia secca.

Il design semplice e robusto della girante S-tube offre un’efficienza idraulica eccellente senza compromissione del passaggio libero.

Costruite per anni di funzionamento senza problemi, le gamme SE e SL possono operare in modalità sommersa o con installazione in camera asciutta. Inoltre, sono estremamente affidabili e la loro manutenzione è molto semplice.

Applicazioni

Le gamme di pompe SE e SL sono progettate per la gestione di acque reflue, acque trattate e materiale fognario grezzo non filtrato in impianti municipali, urbani e industriali. Possono essere installate con un sistema di accoppiamento su binari guida oppure direttamente alla tubazione.

Le pompe sono inoltre idonee all’installazione indipendente o all’uso come pompe di servizio portatili.

Caratteristiche e vantaggi

Efficienza del motore IE3 per un sostanziale risparmio di energia e di costi.

Intelligenti controlli adattativi garantiscono un funzionamento affidabile con un basso consumo energetico.

I sensori analogici integrati offrono un monitoraggio completo delle condizioni della pompa.

Maniglia di sollevamento progettata per un ottimale bilanciamento e per il corretto sollevamento.

La superficie liscia e facile da pulire è estremamente robusta e resistente agli urti.

Un solo cavo alla pompa, per più semplici operazioni di installazione, messa in servizio e manutenzione.

Il connettore a tenuta stagna assicura che il liquido non possa penetrare nel motore.

Il sistema SmartSeal garantisce che l'attacco della pompa al piede di accoppiamento sia privo di trafilamenti.

I bulloni per la manutenzione della pompa, semplici da rimuovere, non necessitano di attrezzi speciali.

La doppia tenuta meccanica garantisce un tempo di funzionamento più lungo con minori tempi di fermo.

Il corto albero rotore riduce le vibrazioni proteggendo le tenute meccaniche ed i cuscinetti.

Sistema di raffreddamento  per l’installazione in camera asciutta.

Possibilità di scelta della girante: SuperVortex o S-tube.

SmartTrim consente una facile regolazione della luce tra girante  e voluta per la massima efficienza della pompa.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati