ALPHA1 L: un'importante novità di Grundfos!

23/05/2017

Grundfos Alpha1L

A partire da Giugno 2017 Grundfos lancerà il nuovo circolatore ALPHA1 L in sostituzione della gamma Grundfos ALPHA1 & UPS2 (eccetto le versioni 8m).

ALPHA1 L è il nuovo ed unico circolatore universale in grado di sostituire la maggior parte dei circolatori Grundfos attualmente installati negli impianti di riscaldamento.

Grazie al suo design compatto, alla semplicità di collegamento, ai cavi di segnale (PWM), e alla tolleranza alle elevate temperature, ALPHA1 L si adatta in modo uniforme alla maggior parte degli impianti di riscaldamento dotati di circolatori Grundfos.

Ciò significa che puoi sostituire facilmente circolatori rotti o a bassa efficienza energetica, senza dover portare con te parti di ricambio in eccesso e risparmiando così spazio,tempo e denaro.

Vantaggi ALPHA1 L:
• Compatibile con la maggior parte dei circolatori Grundfos installati negli impianti di riscaldamento
• Riduce la necessità di portare con te pezzi di ricambio in eccesso
• Sostituisce l’intera pompa o solo la testa pompa
• Collegamento per i cavi di segnale (PWM)
• Struttura resistente e materiali di alta qualità

La nuova gamma ALPHA1 L(N) sarà ordinabile a partire da Giugno 2017, con consegna per lo stesso mese.

Le gamme ALPHA1(N) & UPS2 sono ancora ordinabili, ma solo fino al 31 Maggio 2017 con ultima consegna durante la prima settimana di Settembre 2017.

  • Clicca qui per effettuare il download del Listino Prezzi per la nuova gamma ALPHA1 L.
  • Clicca qui per effettuare il download della tabella di equivalenza Alpha1 & UPS2 vs la nuova ALPHA1 L.
  • Vuoi scoprire tutti i dettagli tecnici della nuova Alpha1 L? Visita la pagina dedicata al prodotto, cliccando qui.


    Facebook Twitter LinkedIn