A rischio il comfort di 36.500 consumatori

Centrale di teleriscaldamento sostenibile sceglie Grundfos per rinnovamento impiantoMartin Gjesing, tecnico del quadro di distribuzione, mantiene tutto in funzione
Case story - Teleriscaldamento

Le pompe sono alla base di qualunque impianto di teleriscaldamento - devono fare circolare l'acqua per moltissimi chilometri attraverso la rete di tubazioni fino ai sistemi di riscaldamento dei consumatori. Quando VERDO - una centrale CHP sita a Randers, Danimarca - ha dovuto sostituire le proprie pompe principali, ha deciso di provvedere alla sostituzione totale di tutte le pompe in dotazione.

Sostenibilità a poco costo
Molte centrali di teleriscaldamento desiderano ridurre le proprie emissioni di CO2 e di NOx. Ma Verdo ricerca una approccio "ecologico" e sostenibile ancora più significativo. La maggior parte delle centrali energetiche sono alimentate da combustibili fossili.

Verdo, al contrario è alimentata al 100% con biomassa, una risorsa rinnovabile fatta da materiali biologici. Il management di Verdo si auspica, inoltre, che possa divenire la società più "eco" della Danimarca in termini di CO2 e di quantità di energia impiegata.

Uno dei modi per riuscire nell'intento, è di alimentare la centrale con trucioli di legno CO2-neutri e pellet di legno. Infatti, Verdo ha fatto in modo che anche il trasporto del legno verso la centrale sia il più possibile CO2-neutro.

FOTO: Trucioli in legno CO2-neutri e pellet di legno alimentano la centrale Verdo.


Abbiamo un'idea molto chiara di quello che vogliamo dalle nostre pompe principali: estrema affidabilità, prestazioni eccellenti ed elevata efficienza idraulica.

Jesper Thillemann Petersen, VERDO Project Manager

36,500 persone dipendono dall'energia termica prodotta da Verdo

Jesper Thillemann Petersen, Project Manager, è stato colui che ha gestito il progetto di rinnovo delle pompe principali.

“Forniamo un servizio di teleriscaldamento per 365 giorni all'anno a più di 36,500 abitazioni, e la nostra città è in continua crescita", ci comunica. "Abbiamo un'enorme responsabilità nei confronti dei nostri clienti, clienti futuri e l'ambiente. Questo significa che abbiamo un'idea molto chiara su ciò che desideriamo dalle nostre pompe principali: estrema affidabilità, prestazioni storiche eccellenti e elevata efficienza idraulica.

In seguito afferma "Dobbiamo considerare che la scelta delle nuove pompe andrà ad influire sul comfort e benessere di 36,500 persone."

FOTO: Erik Sommer controlla la rete di distribuzione di Verdo.

La soluzione Grundfos per un'energia eco-sostenibile.

Grundfos è riuscita a fornire a VERDO la combinazione perfetta in termini di dimensioni, affidabilità ed efficienza. La centrale è ora dotata delle pompe HS più grandi, complete di motori IE3 ad alta efficienza, con design con spostamento coperchio per una facile manutenzione ed un una doppia spirale per un'idraulica bilanciata.

La pompa può ora fornire alla città di Randers, continuamente in espansione, energia eco-sostenibile per decenni a venire.

"La soluzione Grundfos ha soddisfatto tutte le nostre esigenze. Siamo riusciti ad incrementare la nostra capacità termica e possiamo fornire alla nostra città in continuo sviluppo, un servizio di teleriscaldamento eco-sostenibile," afferma Jesper Thillemann Petersen.

Clicca qui per scaricare la brochure Grundfos sul Teleriscaldamento

 

Fornitura Grundfos per centrale di teleriscaldamento Verdo

Prodotti:
* 10 pompe HS e 2 pompe NKG
* Portata combinata: fino a 9700 m3/h con PN25
* Motori: fino a 630 kW

* Più una grande varietà di pompe per applicazioni varie: dal raffreddamento, al fire fighting al trattamento acque ed altre ancora. E' possibile trovare ogni dettaglio all'interno della brochure sul Teleriscaldamento.

 

Temperatura condotta di alimentazione inferiore:

* Inverno: da 95°C prima della sostituzione a 78°C dopo la sostituzione

* Estate: da 84°C prima della sostituzione a 74°C dopo la sostituzione

Aumento della capacità termica:
La capacità termica di Verdo è aumentata da 40 MW a 60MW in modo da riuscire a gestire la crescita attesa di uno dei molti distretti serviti da VERDO.

FOTO: Grundfos ha consegnato a Verdo le grandi pompe principali ed una serie di soluzioni di pompaggio industriali


Dobbiamo considerare che la scelta delle nuove pompe andrà ad influire sul comfort e benessere di 33,000 persone.

Jesper Thillemann Petersen, VERDO Project Manager

Qualcosa su Verdo
Verdo è un fornitore di energia eco-sostenibile dotato di una centrale CHP moderna. La società ha sede a Randers, Danimarca.
Capacità: Netta: 48 MW di potenza e 140 MW di energia termica, più 133 MW di capacità per i carichi di picco e caldaie di riserva
Consumatori: 54,000 utenti di energia elettrica, 33,000 utenti per il riscaldamento
Pompe: Con più di 80 pompe (la gamma include pompe da 0.12 kW fino a 630 kW), le pompe in Verdo hanno sicuramente un ruolo importante nel garantire stabilità, affidabilità ed efficienza. Scopri di più su Verdo. Vai alla pagina dedicata.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati