MAGNA3 con funzione AUTOADAPT

Circolatore MAGNA3 con AUTOADAPT
AUTOADAPT
TAB_1_MAGNA3_RW_FORSIDE_NYT_DISPLAY

Mostrato per la prima volta al mercato americano durante l'AHR EXPO di Dallas a Gennaio, il nuovo circolatore MAGNA3 di Grundfos è il circolatore più efficiente sul mercato per edifici commerciali, oltre ad essere il più "intelligente".

AUTOADAPT, la tecnologia unica di Grundfos, è una modalità di controllo "intelligente" della pressione proporzionale, che imposta la pompa al settaggio perfetto. MAGNA3, grazie a AUTOADAPT, è in grado di regolare il proprio setpoint in funzione delle effettive prestazioni del sistema, poichè ricerca la massima portata del sistema adeguando il proprio setpoint in funzione di questa. Questo permette di avere il setpoint più basso possibile ed il minor consumo energetico – tutto in funzione delle reali prestazioni del sistema.

Per le applicazioni di tutti i giorni
La funzione AUTOADAPT rimuove ogni incertezza durante la configurazione di un sistema e offre le migliori prestazioni per la realtà quotidiana. E poichè il circolatore è impostato ed installato per il sistema specifico, è perfetto in termini di comfort. Il circolatore è in grado di capire le esigenze del sistema riducendo il proprio setpoint per ridurre il consumo energetico e fornire sempre la portata richiesta.

Clicca sulle altre schede per avere maggiori informazioni sul circolatore MAGNA3.

Limitazione della portata

In qualsiasi modalità di controllo impostata, la funzione FLOWLIMIT è in grado di bilanciare il setpoint per voi - la pompa, così, non andrà mai oltre il limite massimo di portata impostato.


MAGNA3 è costruito con una tecnologia e delle funzioni all’avanguardia, rendendolo ancora più efficiente. La nuova funzione FLOWLIMIT e la nuova modalità di controllo FLOWADAPT (AUTOADAPT con limitazione di portata massima) permettono di impostare una limitazione di portata massima per il nuovo circolatore MAGNA3. Questo permette un’efficienza energetica complessiva migliore ed elimina la necessità di valvole di strozzamento all’interno dei sistemi dove è presente MAGNA3.

MAGNA3 è anche dotato di un misuratore di energia integrato in grado di monitorare la distribuzione dell’energia termica del sistema (BTU) ed il consumo energetico, evitando così bollette elevate causate da eventuali squilibri del sistema. Questa caratteristica permette di risparmiare il costo per l'installazione di un dispositivo per la misurazione di energia esterno al sistema. E’ comunque necessario l’utilizzo di un sensore esterno per la misurazione della temperatura del liquido del tubo di ritorno per poter usufruire della funzione di misurazione dell’energia termica. Il dispositivo di misurazione dell’energia termica è un ottimo strumento di ottimizzazione del sistema, ma non può essere utilizzato direttamente per ottenere un risparmio energetico.

 

TAB_2_MAGNA3_RW4_3i1_hs
Design

Più di 150 milioni di circolatori sono in funzione nel Nord America ed in Europa e molti di questi sono inefficienti. Il circolatore MAGNA3 è stato costruito fin dall'inizio per offrire la massima efficienza, e possiede nuove funzionalità per ulteriori miglioramenti.

Le numerose possibilità di scelta all’interno della gamma permette un perfetto dimensionamento di MAGNA3 per ogni punto di lavoro.


 

 

Design girante
La girante di MAGNA3 è stata progettata e ottimizzata utilizzando strumenti di progettazione 3D per garantirvi sempre la migliore efficienza in termini di prestazioni. La progettazione 3D è stata anche estesa per includere la progettazione dell’idraulica del corpo pompa e per garantire un motore ottimizzato, anche grazie all'analisi della portata. Le giranti sono costruite da materiale composito robusto per minimizzare eventuali perdite all’interno della stessa pompa.

Rotore

Il rotore con magnete permanente al neodimio garantisce il sincronismo tra velocità di rotazione del campo magnetico rotante e permette di avere una coppia molto elevata a basso consumo energetico. Il nuovo rotore con materiale composito rinforzato con fibra di carbonio è in grado di minimizzare la perdita in potenza e garantisce una migliore efficienza energetica. Infine, gli avvolgimenti statore in-slot non permettono la perdita di energia termica che sarebbe invece presente in pompe con il tradizionale eccesso di rame fuori dal nucleo di ferro.

Gamma
MAGNA3 è un circolatore a copertura totale con più di 41 circolatori a testa singola e gemellari in ghisa o acciaio inox. La prevalenza massima è stata aumentata a 18 metri e 78,5 m3/h per la versione a testa singola. Le prestazioni massime della versione gemellare sono ancora più elevate. Le numerose possibilità di scelta all’interno della gamma permettono un perfetto dimensionamento di MAGNA3 per ogni punto di lavoro.

GO mobile

Come tutte le altre pompe elettroniche di Grundfos, il circolatore MAGNA3 può essere monitorato e controllato attraverso la App Grundfos GO, che può essere scaricata gratuitamente da App Store e Google Play.

MAGNA3_SAMLET R100002_ppt.jpg

Grundfos GO permette il controllo senza fili e il totale accesso a tutti gli strumenti online di Grundfos.

 

Per utilizzare l’App è richiesto l’utilizzo di un dongle per iPhone o per smartphone con Android. Nel caso in cui non foste in possesso di uno smartphone, Grundfos vi offre il dispositivo Grundfos GO, un iPod touch con software dedicato. Grundfos GO permette il controllo senza fili e totale per l’accesso a tutti gli strumenti online di Grundfos. Grundfos GO permette anche di denominare le singole pompe, per un facile riferimento futuro.

Nei siti operativi dove sono presenti molte pompe controllate tramite Grundfos GO, la funzione "wink” integrata permette di rilevare sul display quale pompa è attualmente connessa all’App.