Gamma di motori ad alta efficienza Grundfos Blueflux

28/01/2012

Il nuovo standard Grundfos nell’efficienza dei motori

Senza il giusto motore, persino la pompa migliore spreca energia. Ecco perché abbiamo sviluppato lo standard Grundfos specifico per le pompe.

Lo chiamiamo Grundfos Blueflux®
La tecnologia Grundfos Blueflux® rappresenta quanto di meglio Grundfos può offrire nel settore dei motori e dei convertitori di frequenza ad alta efficienza (motori MG, motori MMG, convertitori CUE). Le soluzioni Grundfos Blueflux® soddisfano appieno i requisiti della direttiva EuP e, a volte, le eccedono largamente, come ad es. nel caso dei nostri motori di classe energetica IE3.

Molte soluzioni Grundfos Blueflux® sono già disponibili adesso e molte altre verranno rese disponibili nel corso del 2011. La gamma completa di tutti i prodotti Grundfos Blueflux®, da utilizzare assieme alle nostre pompe, sarà sul mercato nel mese di gennaio del 2012.


CAMBIARE VELOCITÀ PER UN RISPARMIO ANCORA MAGGIORE
La combinazione di un motore Grundfos Blueflux® e di un VFD consente di ottenere il massimo risparmio energetico possibile – spesso fino al 60% – in 2/3 di tutte le applicazioni.


INTEGRAZIONE PER LE PRESTAZIONI MASSIME
I motori Grundfos Blueflux® e i VFD sono concepiti per integrarsi perfettamente
gli uni con gli altri. Questo garantisce
maggiore efficienza, affidabilità e un grado elevato di controllo operativo.

 

Per scaricare la brochure di presentazione della gamma Blueflux cliccare sul seguente collegamento