Avviso di sicurezza della pompa CONLIFT

Il prodotto interessato si presenta così

IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA RIGUARDANTE LA POMPA GRUNDFOS MODELLO CONLIFT

Grundfos ha emesso un avviso di sicurezza sul modello di pompe CONLIFT prodotte precedentemente al 25 Novembre 2007 incluso. Le pompe prodotte prima di tale data possono comportare, in determinate circostanze, un rischio di incendio.

La sicurezza e l’affidabilità dei nostri prodotti rappresentano da sempre una delle maggiori priorità per noi.

Questo è il motivo per cui Grundfos ha deciso di pubblicare questo avviso di sicurezza in merito ad una serie di pompe compatte utilizzate per l’eliminazione della condensa.

La serie CONLIFT rappresenta una gamma di pompe compatte utilizzate per eliminare la condensa installate sia in edifici commerciali sia in abitazioni private. Questi prodotti sono utilizzati in applicazioni in cui la condensa non defluisce naturalmente o quando la sorgente di condensa si trova al di sotto del livello di ristagno. L'applicazione tipica è l’eliminazione della condensa da caldaie a condensazione, camini, aria condizionata, deumidificatori e frigoriferi.

Sulla base delle proprie indagini, Grundfos è giunta alla conclusione che, in determinate condizioni tecniche, anche nel caso si utilizzino fusibili per la casa sopra i 10A, il motore della pompa CONLIFT prodotta antecedentemente al 25 di Novembre 2007 compreso, possa surriscaldarsi e generare un possibile incendio.

Sottolineiamo che, tutte le pompe CONLIFT prodotte a partire dal 26 Novembre 2007, non presentano alcun rischio di incendio, in quanto il loro design è sostanzialmente diverso dal modello precedente.

Grundfos esorta vivamente i clienti che hanno la necessità di verificare l’esistenza di una pompa CONLIFT potenzialmente interessata da questo problema, a contattare immediatamente il loro installatore di fiducia. Nel caso in cui risultasse prodotta nel periodo indicato, verrà sostituita a titolo gratuito..

I clienti possono contattare il rivenditore Grundfos locale o l’installatore di fiducia. In alternativa è possibile trovare ulteriori informazioni cliccando su: it.grundfos.com/conliftsafetywarning.html o chiamando direttamente il numero Grundfos - 02 95838112 opzione 3 (chiedere del Sig.Danilo Radaelli).

Azioni correttive:

1. Grundfos sostituirà tutte le pompe CONLIFT prodotte prima del 25 Novembre 2007 con nuove pompe CONLIFT. Questa sostituzione sarà gratuita per il cliente e Grundfos coprirà tutti i costi relativi alla sostituzione del prodotto (vedi ulteriori dettagli sotto).

2. Il rischio d'incendio è improbabile ma non può essere escluso. Pertanto, se un utente finale desidera evitare qualsiasi rischio fino a quando la sostituzione non viene effettuata, la pompa deve essere spenta. Il dispositivo collegato alla pompa, ad esempio la caldaia a condensazione, l’aria condizionata, il deumidificatore o il frigorifero, deve essere spento per evitare che si verifichino perdite d'acqua.

 3. Grundfos informerà i distributori, gli installatori e gli utenti finali che le pompe CONLIFT prodotte prima del 25 Novembre 2007 possono rappresentare un rischio di incendio e devono essere messe in atto le azioni correttive indicate.

4. Grundfos ha anche pubblicato l'avviso di sicurezza e di richiamo prodotto sui propri siti web e si impegna ad offrire ogni tipo di assistenza e supporto

Dal momento che le pompe CONLIFT del periodo interessato potrebbero essere state vendute in passato anche dalla Vs Azienda, con la presente chiediamo la Vs assistenza immediata.

Attenzione - Questo avviso non riguarda i modelli CONLIFT1(LS), CONLIFT1, CONLIFT2 o CONLIFT2 pH

Ci scusiamo per gli eventuali disagi che questo problema potrebbe causare, ma la sicurezza e l'affidabilità sono priorità fondamentali per Grundfos.

 

conlift

CONLIFT

Il prodotto interessato si presenta così





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati