Maggiore efficienza con Turbulence Optimiser™

Con Turbulence Optimiser™ si guadagna in efficienza
Nuova pompa a flusso assiale KPL

La nuova gamma di pompe a flusso assiale KPL è ideale per il controllo delle piene e per altre applicazioni di pompaggio non facili. Il Turbulence Optimiser™ è una soluzione innovativa per ridurre la turbolenza all'interno dello spazio esistente tra il corpo pompa e l'installazione a colonna, aumentando l'efficienza di due punti percentuali.

Turbulence OptimiserTM aumenta l'efficienza idraulica di ben due punti percentuali, perfezionando il settore delle pompe a flusso assiale


Il settore Water Utility deve gestire sempre più spesso situazioni di pioggia intensa e le relative conseguenze. Vi è una crescente necessità di controllare le acque bianche, quelle di superficie e quelle piovane. Questo ha portato a una richiesta sempre maggiore di affidabilità, robustezza del prodotto, riduzione del consumo energetico e una manutenzione semplificata del prodotto.

“In Grundfos poniamo molta attenzione all'efficienza energetica e all'affidabilità dei nostri prodotti. Ciò ci permette di garantire un maggiore comfort quotidiano per le applicazioni water utility e per le persone” afferma Jim Rise, Sales Development Manager presso Grundfos. “Con Turbolence Optimiser™ vi è un’efficienza maggiore. Ciò dimostra che siamo in grado di trovare le giuste soluzioni alle problematiche quotidiane delle persone, offrendo anche dei benefici tangibili."

La gamma di pompe a flusso assiale KPL permette una efficienza idraulica fino all'87%, risultando la migliore della propria classe, senza alcun intasamento e con un design leggero e all'avanguardia.

TAB_1_Navigation_pass_C1.JPG

Turbulence Optimiser™. Una breve introduzione.
Normalmente, le pompe a flusso assiale perdono di efficienza a causa della turbolenza generata all'interno dello spazio esistente tra il corpo pompa e l'installazione a colonna. Aumentando la portata e la pressione, aumenta la turbolenza, ma anche la perdita di efficienza. Grundfos ha sviluppato Turbolence Optimiser™, una soluzione innovativa che aumenta l'efficienza idraulica fino a due punti percentuali.

FOTO: I prodotti Grundfos sono installati nel sistema di dighe del Saint Petersburg Flood Prevention Facility Complex.

Turbolence Optimiser™ (brevetto in registrazione) è un anello di gomma espandibile sul perimetro del corpo pompa. Con l'aumento della portata e della pressione dell'acqua, l'anello di gomma si espande adattandosi all'installazione, riducendo così la turbolenza e la perdita di efficienza.

Turbulence Optimiser è presente in tutte le pompe a flusso assiale KPL e garantisce anche che eventuali disallineamenti e tolleranze di produzione dell'installazione a colonna non possano più influenzarne l'efficienza. Un'altra innovazione, disponibile come accessorio, è il cono anti-cavitazione, una soluzione brevettata che evita la formazione di vortici e di fenomeni di cavitazione.

Affidabile, versatile, robusta
La pompa KPL offre una portata elevata ed una prevalenza bassa. Con una portata fino a 700 m3/min fino a 9 metri di prevalenza, la pompa a flusso assiale KPL di Grundfos è ideale per il controllo delle piene e per altre applicazioni, come l'aspirazione di acqua grezza, il controllo delle acque dei temporali, le stazioni di pompaggio per il trattamento delle acque reflue, le pompe per il ricircolo, l'acquacoltura, impianti per la fornitura di acqua fredda, o ovunque vi sia bisogno di spostare grandi quantità di acqua.

L'elica ultra-precisa composta da un unico pezzo è perfetta per questo. Infatti elimina potenziali malfunzionamenti dovuti ad interventi sulle lame, e nulla può allentarsi. Le eliche inclinate permettono a stracci e solidi di scivolare via dall'elica, diminuendo le ostruzioni.

Ogni pompa KPL è progettata singolarmente in funzione delle vostre necessità ed è disponibile in molte varianti, assicurando prestazioni efficaci in termini di costi. Materiali, sensori, rivestimenti di superficie e materiali della tenuta meccanica differenti sono altre opzioni disponibili.

Di facile manutenzione
La pompa a flusso assiale KPL è dotata della tecnologia "smartdesign" che include caratteristiche progettuali intelligenti in grado di far risparmiare tempo e denaro e di aumentare la vita della pompa. La progettazione ultra-leggera leader nel mercato, notevolmente ridotta rispetto ai modelli precedenti, non influenza la robustezza ormai nota della KPL.

La manutenzione è notevolmente ridotta, grazie anche alle lame inclinate dell'elica che rendono l'elica in grado di auto-pulirsi. Un anello di usura, un foro di ispezione del compartimento cavo e una tenuta meccanica a cartuccia facilmente sostituibili abbassano i tempi di inattività. Durante l'installazione o per sollevare la pompa, il manico per il sollevamento bilanciato garantisce che non venga fatto alcun danno alla pompa. C'è sempre il rischio, quando l'installazione a colonna raggiunge i 20m di profondità.

La doppia tenuta meccanica è in una cartuccia a unità singola avente un sistema di tenuta meccanica back-to-back. Questo permette una facile sostituzione senza l'ausilio di strumenti speciali. Le nuove pompe KPL possiedono una serie di caratteristiche note ed apprezzate e presenti in altre pompe a flusso assiale, come il manico bilanciato per il sollevamento della pompa, la tenuta di ingresso cavo brevettata, i cuscinetti di alta qualità, il corpo pompa ottimizzato (CFD), ed i sensori per il monitoraggio della pompa durante il funzionamento, incluso un sensore WIO (acqua-in-olio).

Se si desiderano maggiori informazioni sulla pompa a flusso assiale KPL, cliccare qui