Legionella

25/09/2017

Legionella 19th International conference

Legionella 9th International Conference

Grundfos sarà presente dal 26 al 30 Settembre nella nostra capitale, Roma dove si terrà la Nona edizione della conferenza internazionale sulla Legionella. L'innovazione salva la vita. Per questo motivo Grundfos ha deciso che essere presente con il nuovo sistema innovativo BACMON che permette di rilevare la presenza di batteri nell'acqua potabile prima che sia distribuita a tutte le popolazioni. Un sistema di vitale importanza, per la vita di tutti noi.    

Grundfos Stand at the Conference Exhibition site Legionella
GRUNDFOS OXYPERM

Il sistema Grundfos Oxyperm esibito presso la Nona fiera internazionale della Legionella a Roma

Un mezzo ideale per garantire la pulizia dell'acqua potabile consiste nell'utilizzare il biossido di cloro come disinfettante. Il biossido di cloro è estremamente efficace contro tutti i tipi di germi e ha tempi residui lunghi all'interno del sistema, questo significa che disinfetta anche senza estrarre l'acqua. Il grande vantaggio del biossido di cloro rispetto agli altri disinfettanti è la sua efficacia contro le biopellicole.
Il sistema di produzione del biossido di cloro, Oximperm Pro OCD-162, è la soluzione perfetta per combattere la legionella e altri germi nell'acqua potabile.
I sistemi Oxiperm Pro OCD-162 producono biossido di cloro utilizzando soluzioni diluite di cloruro di sodio (NaClO2, 7,5 %) e acido cloridrico (HCl, 9 %). Sono disponibili quattro livelli di sistemi in grado di produrre 5, 10, 30 o 60 g/ora di biossido di cloro. Questa capacità è sufficiente per il trattamento di 150 m³ di acqua potabile all'ora alla concentrazione massima ammissibile di 0.4 mg/l ClO2.



    Facebook Twitter LinkedIn