MAGNA3 – più di una pompa

magna 3
La migliore nella classe EEI

La migliore nella classe EEI
Con un indice EEI di 0,18 su tutta la serie, la nuova MAGNA3 è la più efficiente gamma di pompe di
circolazione per edifici commerciali oggi sul mercato.

Questo consente un indice di efficienza energetica di molto inferiore 0,20 EEI, rispetto a quello
richiesto dalla direttiva EuP, rendendola la migliore nella Classe Tecnologica.

La combinazione fra il fatto di essere leader del settore EEI e la rinomata affidabilità di Grundfos,
fa di MAGNA3 una proposta molto interessante per chiunque sia interessato ad un rapido ritorno
sugli investimenti e bassi costi di esercizio.

La combinazione di efficienza e comfort è resa possibile dalla modalità di controllo intelligente
AUTOADAPT inventata da Grundfos.

La funzione AUTOADAPT corregge continuamente la curva a pressione proporzionale e imposta
automaticamente quella più efficiente, senza compromettere il comfort. Con questa modalità
(preimpostata in fabbrica), nell’80% degli impianti non sono necessarie regolazioni ulteriori.

L’AUTOADAPT è impostato con una curva di pressione al 55% della prevalenza massima della
pompa. Il sistema dovrebbe raggiungere la sua curva di massima, il punto di lavoro seguirà questa
curva e produrrà una nuova curva di pressione proporzionale basata sul nuovo punto di lavoro del
sistema. E da quì, il processo ricomincia.

 

Gamma ed applicazioni

Gamma ed applicazioni

Performance Range
Curve Prestazionali di MAGNA3 (Ulteriori dettagli di MAGNA3 – singole, doppie, ghisa, acciaio inox)

Ciò significa che risulta molto più facile dimensionare
in modo corretto la MAGNA3 per qualsiasi
punto di lavoro.

MAGNA3 è una gamma di pompe davvero completa con oltre 150 diversi circolatori singoli e
gemellari in ghisa o acciaio inossidabile. E’ stata aumentata la prevalenza a 18 m e la portata a 70
m³/h. L’esecuzione di pompe gemellari a piena capacità permette un campo d’azione ancora più
grande. Ciò significa che risulta molto più facile dimensionare in modo corretto la MAGNA3 per
qualsiasi punto di lavoro.

Come il modello precedente, MAGNA3 è la pompa ideale per applicazioni di riscaldamento e condizionamento,
nonchè per impianti di circolazione dell’acqua calda domestica. E’ progettata per
funzionare con i liquidi fino a
-10°C, il che la rende idonea sia per gravose applicazioni industriali, sia per impianti con pompe di
calore geotermiche (GSHP)

Inoltre, la temperatura del liquido (da -10°C a +110°C) è ora indipendente dalla temperatura ambiente
(da 0°C a +40°C), in quanto ormai l’elettronica viene raffreddata ad aria.

Componenti all’avanguardia

Componenti all’avanguardia

Extruded view of MAGNA3
Vista esplosa di MAGNA3 che mostra i componenti dalla brochure di prodotto

L’idraulica e il motore della pompa MAGNA3 sono stati ulteriormente migliorati grazie all’uso
dell’analisi di flusso e degli strumenti di sviluppo 3D. La nuova girante è stata progettata per alti
RPM ed è stata realizzata in materiale composito. Le pale della girante sono state migliorate, grazie al
passaggio dalla precedente progettazione 2D al nuovo design 3D con pale curve.

Il rotore a magnete in neodimio assicura che non scorre nulla tra il rotore e lo statore compatto del
campo elettrico e contribuisce a formare una coppia molto forte che produce un basso consumo
energetico.

Il nuovo canotto separatore in materiale composito minimizza la perdita di potenza e contribuisce
ad una maggiore efficienza energetica.

La scanalatura dello statore impedisce la perdita di calore che si verifica in pompe con eccesso di
rame all’esterno del nucleo di ferro.

Grundfos ha sviluppato un sensore integrato che misura la pressione differenziale della pompa
per una migliore efficienza, fornendo stime molto accurate sui valori di portata.

Il raffreddamento ad aria nel pannello di controllo amplia la gamma della temperatura del liquido
della pompa operativa da -10 ° C a +110 ° C.

Flusso dati incrementato con un ingresso analogico per sensore esterno (0-10V o 4-20 mA) (alimentazione inclusa), due relè di uscita e tre ingressi digitali.

I moduli CIM consentono il collegamento diretto ad un gateway BMS senza l’installazione di componenti
esterni al protocollo hardware.

Per l’elenco completo degli aggiornamenti dei componenti della MAGNA3, consultare
la brochure, clicca quì

 

Limitazione di portata e misuratore di energia

Limitazione di portata e misuratore di energia

pump, throttling valve, meter
3 icone dalla brochure del prodotto – pompa, valvola di regolazione, misuratore di energia

Due delle nuove funzionalità di MAGNA3 contribuiscono a ridurre la complessità del sistema e a
renderla più di una pompa.

La nuova funzione FLOWLIMIT e la modalità di controllo FLOWADAPT (AUTOADAPT con un limite di
portata massima) permettono di impostare un limite di portata massimo per la pompa MAGNA3.
Questo migliora l’efficienza energetica complessiva ed elimina la necessità di valvole di regolazione
pompe nei sistemi in cui viene utilizzata MAGNA3 come una pompa ausiliaria.

In qualsiasi modalità di controllo, la funzione FLOWLIMIT vi farà risparmiare tempo per bilanciare
il setpoint – la pompa non andrà mai al di sopra della portata massima impostata.

MAGNA3 dispone di un misuratore di energia termica integrato che può monitorare la distribuzione
ed il consumo di energia termica dell’impianto, al fine di evitare bollette energetiche eccessive
causate da disequilibri del sistema stesso. Questo vi farà risparmiare il costo di installazione di un
dispositivo separato di un misurazione di energia all’interno del vostro sistema.

Per utilizzare la funzione del contatore di calore di energia, sarà necessario aggiungere un sensore
esterno per misurare la temperatura del tubo di ritorno del liquido.

Il contatore di energia termica integrato è un ottimo strumento per l’ottimizzazione del sistema,
ma non può essere utilizzato ai fini della fatturazione.

 

Controllo Mobile

Controllo Mobile

Overview – iPhone, Android, iPod touch + dongle
Panoramica – iPhone, Android, iPod touch + dongle

Come tutte le altre pompe elettroniche di Grundfos, la MAGNA3 può essere monitorata e controllata
attraverso le applicazioni Grundfos GO, che possono essere scaricate gratuitamente da App
Store e Google Play.

Grundfos GO consente un controllo intuitivo della pompa da palmare
e un accesso completo a tutti gli strumenti Grundfos online
quando si è in movimento.


Per sfruttare appieno l’applicazione, è necessario l’interfaccia Mobile appropriata (dongle) per il
tuo iPhone o per smartphone Android. Se non si possiede uno smartphone, è disponibile il dispositivo
Grundfos GO, una soluzione completa per iPod Touch.

Grundfos GO consente un controllo intuitivo della pompa da palmare e un accesso completo a
tutti gli strumenti Grundfos on-line quando si è in movimento.

Grundfos GO consente di assegnare un nome individuale alla pompa per un facile riferimento. E
nei cantieri in cui sono controllate più pompe con Grundfos GO, la funzione di visualizzazione sul
display della pompa permette anche di sapere quale pompa viene attualmente utilizzata all’applicazione.

Vedrete anche un report dei dati in tempo reale delle pompe direttamente sul vostro schermo,
inclusi punti di lavoro, i dati storici, il consumo di potenza, velocità della pompa e la temperatura.

Tutti questi dati possono essere facilmente raccolti durante la  connessione attraverso una segnalazione grazie al generatore di PDF. I report PDF possono essere condivisi con altri, inviati sul vostro indirizzo di posta elettronica o stampati quando si torna in ufficio.

 


    Facebook Twitter LinkedIn