Nuove TPE

TPE
Nuove TPE

Le pompe TP e TPE sono la miglior scelta per quanto riguarda le pompe in linea. Queste pompe si adattano facilmente, sono intelligenti ed estremamente efficienti.
Ogni aspettativa verrà soddisfatta.

Utilizza le pompe TP e TPE per la massima efficienza ed affidabilità nelle seguenti applicazioni:
• Riscaldamento
• Raffreddamento
• Teleriscaldamento
• Processi di raffreddamento industriali
• Processi industriali
• Alimentazione idrica

TP: E’ dotata di motore ad alta efficienza Grundfos Blueflux® in classe IE3.


TPE: E’ dotata di motore Grundfos Blueflux® in classe IE3 e di un convertitore di frequenza integrato che garantiscono sempre la massima efficienza. Ogni componente della TPE è realizzato appositamente e ottimizzato, portando ad un risparmio energetico fino al 50% se si effettua un paragone con una pompa comune.

Scarica quì la brochure del prodotto

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati