Nuova gamma di pompe sommerse Medium SP

26/01/2015

Pompe sommerse Medium SP

Grundfos ha rinnovato la gamma delle Medium SP, migliorandola e arricchendola di nuovi modelli.

Per soddisfare le esigenze del mercato dell’approvvigionamento idrico, nonché le direttive Europee relative all’efficienza idraulica dei sistemi di pompaggio in vigore dal 1 Gennaio 2015, Grundfos ha rinnovato la gamma delle Medium SP, migliorandola e arricchendola di nuovi modelli.

La direttiva prevede che la parte idraulica delle pompe da Gennaio 2015 abbia un Indice di Efficienza Energetica (MEI) uguale o superiore a 0,40.

Per soddisfare questi requisiti Grundfos ha deciso di eliminare all’interno della gamma SP le due famiglie di prodotto SP8A e SP14A sostituendole con quattro nuove famiglie ad alta efficienza:

  • SP 7, disponibile da Aprile 2015
  • SP 9, disponibile da Dicembre 2014
  • SP 11, disponibile da Dicembre 2014
  • SP 14, disponibile da Dicembre 2014

Clicca qui per conoscere le novità della nuova gamma di pompe sommerse Medium SP.

Clicca qui per visualizzare il filmato dello stabilimento produttivo della gamma di pompe sommerse SP.


    Facebook Twitter LinkedIn