Ricostruito con successo il sistema fognario di Fengzhong Road, Chongqing, Cina

Un aiuto per ricostruire un sistema fognario in Cina
Case Story

Nel novembre 2011 Grundfos ha fornito una stazione di pompaggio pre-assemblata al progetto dedicato alla ricostruzione del sistema fognario in Fengzhong Road a Chongqing, Cina. Questo ha permesso di ottenere la soluzione perfetta per la difficile ricostruzione del sistema fognario della città vecchia.

TAB_1_Copy_of_DSCF5935.JPG

Il progetto di ricostruzione del sistema fognario di Fengzhong Road ha dovuto fornire 4.320m3/giorno in ingresso in una vasca con diametro di 2m e 8,3m di profondità che è stata posizionata in un pozzetto di cemento. Ricostruire il sistema fognario della città vecchia in una situazione di elevata densità e condizioni complesse di sito è stata una vera sfida - ma la stazione di pompaggio è stata perfetta.

Chongqing è una delle città più grandi della Cina, ed è inoltre il centro politico, economico e culturale del sud-ovest della Cina. Fengzhong Road è una dei viali situati nella zona occidentale della città di Chongqing e misura 10km in lunghezza. Qui sono localizzati molti uffici, scuole, aree residenziali e centri commerciali. A causa della poca manutenzione, le strutture e servizi su questa strada erano in pessimo stato, causando problemi agli abitanti locali.

Lo scopo del progetto è stato quello di migliorare la qualità di vita delle persone e la ricostruzione di Fengzhong Road è stata vista come uno dei progetti chiave del 2011, di cui la parte relativa al sistema fognario è stata quella più difficile, con un investimento totale pari a 30 milioni di RMB, condutture con lunghezza totale di 1593m, 48 unità di pozzetti di verifica ed una stazione di pompaggio, che dovevano essere terminati entro 90 giorni dalla firma del contratto.

Un'opportunità per Grundfos
Per il progetto di ricostruzione della parte vecchia di Chongqing le soluzioni adottate per essere in linea con i requisiti più rigidi furono di adottare un'impronta più piccola, un cantiere più piccolo, di provocare il minor fastidio possibile sia agli abitanti sia ai trasporti ed infine di essere esteticamente discreti. Il governo locale ha dovuto cercare una nuova soluzione per fare in modo che il progetto fosse un successo.

FOTO: Installazione della centrale di pompaggio prefabbricata

TAB_1_DSCF5941.JPG

In Europa, le stazioni di pompaggio pre-assemblate sono ormai utilizzate da più di 50 anni, e si possono vedere in moltissimi luoghi. Nel 2009, il concetto è stato portato dall'Europa alla Cina, dove la stazione di pompaggio Grundfos è diventata molto popolare, sviluppando queste tipologie di soluzioni per il mercato cinese. In Cina, la stazione di pompaggio Grundfos è vista come una novità sia dal punto di vista progettuale che applicativo ed è molto utilizzata per la ricostruzione di vecchie zone di città, con benefici sconosciuti alle tradizionali stazioni di pompaggio.

Le Stazioni di Pompaggio pre-assemblate Grundfos riescono a risolvere ogni tipo di problematica
Sin dalla prima presentazione del concetto "Stazione di pompaggio pre-assemblata Grundfos," i progettisti hanno capito le potenzialità della soluzione, e hanno potuto constatare che questa sarebbe stata la migliore soluzione per il tipo di progetto richiesto.

Infatti, le Stazioni di Pompaggio Pre-assemblate Grundfos hanno risolto molte problematiche per il progetto Fengzhong Road.

TAB_1_IMG_0548

• Spazio limitato: Una volta installata, l'area occupata dalla Stazione di Pompaggio Pre-assemblata era pari a 10m2, il che per il proprietario ed il team di costruzione risultava decisamente allettante. Molta importanza è stata data al fatto che l'area di costruzione e quella occupata dalla stazione di pompaggio dovevano essere le più piccole possibili, per ridurre sia l'impatto sulle persone che sulle infrastrutture vicine.

• Tempo di costruzione: La Stazione di Pompaggio Pre-assemblata è stata prodotta nel sito produttivo Grundfos e poi inviata come soluzione completa al sito. Il tempo di installazione è stato di soli tre giorni mentre il progetto è stato terminato in 45 giorni, in linea quindi con le richieste del proprietario che aveva richiesto un tempo massimo totale di 50 giorni.

• Condizioni locali: A causa delle condizioni locali del sito si è deciso di costruire un pozzetto di cemento intorno alla Stazione di Pompaggio Pre-assemblata utilizzando il metodo di costruzione inverso invece del metodo a cassone aperto tradizionale, risparmiando così sia tempo che denaro. Una prospezione geologica ha dimostrato che il lavoro relativo alle fondamenta sarebbe stato estremamente costoso.

• Impatto sulle aree circostanti: La Stazione di Pompaggio Pre-assemblata Grundfos è totalmente nascosta nel sottosuolo e quindi visivamente discreta senza alcun impatto sull'area circostante. Se invece fosse stata installata una stazione di pompaggio in cemento sarebbe stata troppo visibile e avrebbe avuto un impatto sull'area intorno.

• Sistema di controllo: La Stazione di Pompaggio Pre-assemblata Grundfos è facilmente controllabile con il Grundfos Remote Management System e ovunque nel mondo. Offre un "funzionamento senza pensieri" ed è di facile manutenzione. Questo ha soddisfatto appieno le aspettative del proprietario.

La soluzione "Stazione di Pompaggio Pre-assemblata" Grundfos è riuscita a risolvere le problematiche presenti in un progetto di ricostruzione di una vecchia città. Il progetto è stato completato in tempo e si è rimasti dentro il budget. Sia il proprietario sia il progettista sono molto soddisfatti con questa stazione di pompaggio integrata ed intelligente con un funzionamento costante ed un'elevata efficienza.


Le stazioni di pompaggio pre-assemblate di Grundfos sono state installate velocemente ed in modo semplice all'interno della vecchia zona di Chongqing, portando così un sistema fognario pressurizzato alla comunità locale, con basso impatto sulla zona circostante.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati