Un nuovo radar per Active House Alliance

Un nuovo radar per Active House Alliance
Radar

Il nuovo radar Act Active House mostra come ogni parametro di una singola Active House sia in equilibrio l'uno con l'altro. I parametri sono contenuti nei tre principi centrali di una Active House:

ACTIVE_HOUSE_CIRCLES

Energia: Una Active House contribuisce in modo positivo a bilanciare l'energia di un edificio. Le fonti energetiche sono rinnovabili ed integrate nell'edificio oppure in un sistema energetico collettivo o rete elettrica.

Clima interno: Una Active House crea una vita più sana e più confortevole. I materiali utilizzati hanno un impatto positivo sul comfort e sul clima interno, e la luce naturale e l'aria fresca sono presenti in abbondanza.

Ambiente: Una Active House ha un impatto positivo sull'ambiente. Il rapporto con l'ambiente locale è ottimizzato e si monitora l'impatto ambientale globale per tutta la vita dell'edificio.

Active House vuole creare degli edifici in grado di contribuire ad una vita più sana e più confortevole per i propri inquilini senza però impattare per questo sul clima e sull'ambiente.


L'obiettivo
Lo scopo di Active House Alliance è quello di fornire delle linee guida per la progettazione e la costruzione di edifici nei quali confluiscono soluzioni ecocompatibili e comfort. Per riuscire a raggiungere questo obiettivo, è necessario confrontare i parametri l'uno con l'altro utilizzando un approccio che prenda in considerazione le prestazioni dell'intero edificio, posizionando l'utente finale al centro di tutto.

L'ambiente interno
Uno degli elementi chiave è quello di riconoscere che l’ambiente interno è un fattore molto importante che dovrebbe essere integrato all’interno di un processo di progettazione ecosostenibile sin dall'inizio. Infatti, studi recenti dimostrano che le abitudini comportamentali delle persone residenti negli edifici hanno una grande influenza sul consumo energetico degli edifici stessi. Il radar Active House dimostra chiaramente quanto siano ugualmente importanti aspetti quali l’energia, l’ambiente interno e l’ambiente per poter creare degli edifici in grado di offrire più di quanto chiedono.

TAB_1_ACTIVE_HOUSE_Mikkel_Skott_Olsen_027

Lo scopo di Active House Alliance è quello di raggruppare discipline differenti. Facendo parte del mondo delle costruzioni dobbiamo aiutare a sviluppare gli standard del futuro, e far sapere che gli edifici a basso consumo energetico premiano sia gli utilizzatori finali che i costruttori, se progettati pensando al clima interno e all'ambiente, ma anche al consumo energetico. Mikkel Skott Olsen, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Se vuoi maggiori informazioni sull'Active House Radar, clicca sulla prossima scheda.

Scanner a 360°
TAB_2_ACTIVE_HOUSE_RADAR

Il radar Active House fornisce una panoramica a 360° dell'edificio, facilitando il riconoscimento delle aree problematiche. Mostra anche come ogni parametro e ogni scopo sia interdipendente con l'altro. Per esempio, i parametri energetici potrebbero essere fissati ad un livello molto elevato, ed i parametri ambientali avrebbero, come conseguenza, un valore basso; l'edificio sarebbe ancora una Active House, se gli obiettivi ambientali fossero stati raggiunti o superati.

Uso
Il diagramma Radar può essere anche utilizzato in altri modi. Potrebbe, per esempio, mostrare differenti scenari progettuali a scopo comparativo, illustrando come impattino gli altri parametri. Questo potrebbe aiutare a dare priorità ad un progetto. In alternativa, potrebbe contribuire a specificare gli standard minimi per un progetto, il che potrebbe essere molto utile nel far fronte alle diverse richieste normative.

Il Radar Active House dimostra che le scelte attive fatte sui parametri sono di grande importanza, e lo fa attraverso il profilo tecnico dell’edificio specifico.

Aggiorna e modifica
Il Radar è in grado di aiutare a identificare le potenziali aree di miglioramento per un possibile aggiornamento delle stesse. Poiché aiuta a sottolineare i punti di forza e le debolezze dei parametri presenti in un edificio, può contribuire a capire quali aree possono essere migliorate e come. Questo lo rende uno strumento prezioso di monitoraggio e di continua valutazione.

Edifici unici
Il Radar Active House considera le Active House come entità uniche. In ogni caso, la combinazione ed integrazione continua degli elementi ed i parametri contenuti nel Radar è ciò che rendono una Active House una casa di successo.

Strumento online
Uno strumento online è attualmente in fase di progettazione. Una volta terminato sarà possibile inserire i parametri relativi ad ogni edificio. Una volta inseriti, sarà infatti possibile scansionare l'edificio in questione utilizzando il radar.

Scopri di più su Active House Alliance, clicca sulla prossima scheda.


The Alliance
TAB_3_ACTIVE_HOUSE_LOGO

Active House Alliance è un'associazione di parti interessate il cui scopo è quello di promuovere un approccio equilibrato e globale per il design progettuale e la performance. La "Alliance" supporta una visione di edifici in grado di creare una vita più sana e più confortevole per i residenti senza però avere un impatto negativo sul clima e sull'ambiente. Ha degli obiettivi ambiziosi nel lungo termine per gli edifici futuri, e crede che l'unico modo per raggiungerli sia che ogni persona coinvolta debba cooperare con l'altra. La Alliance quindi lavora anche per facilitare la cooperazione nei progetti edilizi e nello sviluppo del prodotto ecc. Questo offre un contributo al suo scopo.

L’Alliance auspica che il modello Active House possa diventare lo standard per le costruzioni future e per il rinnovamento di quelle già esistenti.


Membri
Circa 40 società ed organizzazioni hanno deciso di fare parte dell'Alliance, molte di queste provenienti dall'industria architettonica e delle costruzioni, mentre sul sito Active House si sono ormai registrati ben 800 utenti. Grundfos è uno dei membri fondatori dell'Alliance. Un numero di edifici dimostrativi sono ormai in utilizzo in Europa, Russia e nel Nord America. L’Alliance offre anche dei webinars, workshop, simposi, ecc. ed i propri membri partecipano alle relative esposizioni e conferenze.

Specifiche tecniche
In funzione dei risultati dei test e dell’esperienza acquisita, Active House Alliance sta attualmente rivedendo le proprie specifiche tecniche.Tali specifiche vogliono essere una guida per la progettazione di un’Active House in grado di combinare efficienza energetica, clima interno ed il benessere e la salute degli utilizzatori finali, fornendo una specie di “cassella degli strumenti”. Le Specifiche Active House sono state sviluppate utilizzando un modello opensource.

Scopri di più su Active House Alliance  Clicca Quì





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati