I nostri collaboratori

employee

Un bel posto in cui lavorare

Grundfos sono le persone. Una forza lavoro innovativa ed entusiasta è essenziale per la nostra esistenza presente e futura. Per questo, abbiamo bisogno di reclutare e trattenere i collaboratori più validi e brillanti.

Riteniamo che ciò sia possibile creando un bel posto in cui lavorare, fornendo a tutto il personale Grundfos opportunità di crescita personale e professionale.
In qualità di azienda a livello globale, creiamo opportunità di lavoro in tutto il mondo, contribuendo ad aumentare il livello di competenze nelle comunità in cui siamo presenti.

Questa è la condivisione di valori.

Diversità

Essendo un bel posto in cui lavorare cerchiamo di promuovere la diversità tra i nostri collaboratori. Il nostro obiettivo è riflettere la società su larga scala, per garantire che il luogo di lavoro sia il migliore possibile e che l’ambiente di lavoro sia dinamico.
Un fattore importante nel nostro continuo successo è il mix tra dipendenti giovani e dipendenti con più esperienza. Inoltre sono state attuate numerose iniziative, come la definizione di obiettivi specifici per le donne nel settore del management, inclusi formazione, consulenza e pianificazione della carriera per candidati di sesso femminile.

L’obiettivo è di arrivare ad avere almeno il 25% di donne con posizioni manageriali in Grundfos entro il 2015.

Un altro modo per garantire la diversità all’interno dell’azienda è di assumere impiegati a condizioni speciali.

Puntiamo ad arrivare ad un 3% della forza lavoro di Grundfos assunta a condizioni speciali; è il caso ad esempio di impiegati con ridotta capacità lavorativa, persone con disabilità e persone disoccupate a lungo termine.

Riteniamo che una forza lavoro diversificata sia importante per noi per innovare e sviluppare le migliori soluzioni possibili.

Il talento è la chiave dello sviluppo

Ci vogliono persone con grandi capacità per soddisfare le ambizioni delle nostre strategie; sviluppando un’organizzazione di talento è possibile produrre un ambiente di lavoro eccellente. Per questo in Grundfos diamo la massima priorità allo sviluppo dei talenti.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati