Condizionamento - Edifici commerciali

Panoramica

Panoramica

Confort ed efficienza dalla giusta pompa
Le pompe sono il centro di qualsiasi sistema di circolazione e una circolazione controllata in modo preciso è fondamentale per il confort degli utenti e l'efficienza dell'intero sistema. Quando si tratta di condizionamento, CBS Grundfos è nota da tempo per le sue pompe intelligenti, di livello superiore e di qualità che garantiscono prestazioni e affidabilità. I nostri controlli e i convertitori di frequenza integrati garantiscono la massima intelligenza del sistema, flessibilità e costi del ciclo di vita estremamente ridotti.

Parte di un'immagine più grande
Le pompe influiscono notevolmente sul modo in cui funzionano gli altri singoli componenti in un sistema di circolazione ed esercitano un'influenza maggiore sulle prestazioni dell'intero sistema. Per questa ragione è assolutamente fondamentale concentrarsi sulla scelta della pompa quando si progetta un impianto di condizionamento. Grundfos ha la competenza e l'esperienza per aiutarci con la selezione.

Controllo della velocità significa pieno controllo
Le pompe con controllo elettronico della velocità di Grundfos offrono un funzionamento intelligente della pompa che corrisponde sempre ai carichi del sistema. Vi garantiamo la massima efficienza e il minimo consumo energetico. È inoltre possibile regolare i profili di funzionamento per soddisfare cambiamenti climatici e stagionali ed essere sempre avvantaggiati.


    Facebook Twitter LinkedIn
Prodotti
Casi
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12