Riscaldamento commerciale

Panoramica

Panoramica

Pianificare i sistemi di riscaldamento dall'esterno verso l'interno
Conoscendo i flussi e le temperature necessarie per i radiatori, per il riscaldamento a pavimento e così via, lasciateci progettare il vostro sistema in base alle richieste note sulle apparecchiature centrali. I nostri controlli esterni e i convertitori di frequenza integrati garantiscono la massima intelligenza del sistema, flessibilità e costi estremamente ridotti. Potete contattarci nella fase di progettazione per un migliore avvio del vostro progetto.

Pensare a tutto l'impianto
Nei sistemi di riscaldamento, le pompe a efficienza energetica sono solo parte della storia. Con la giusta progettazione dell'impianto, è possibile ridurre al minimo i consumi energetici, aumentare i livelli di comfort e la compatibilità futura del vostro edificio. Grundfos è in grado di aiutarvi in tutto questo.

Controllo della velocità
Le pompe a velocità controllata sono fondamentali per un impianto efficiente e silenzioso. Le pompe a velocità controllata Grundfos possono essere controllate per quanto riguarda le variazioni nella pressione, la temperatura, il flusso, la pressione differenziale o qualsiasi altro parametro specifico misurabile. Questo garantisce un'efficienza elevata, bassi consumi energetici e il migliore costo del ciclo di vita.

Soluzioni Grundfos
Grundfos offre soluzioni di pompe e il know-how dei sistemi che possono aiutarvi a progettare e a costruire gli edifici commerciali più efficienti, per quanto riguarda i sistemi di condizionamento, antincendio, gestione delle acque di scarico, aumento della pressione o riscaldamento.

Per qualsiasi necessità, chiamate Grundfos non appena iniziate la progettazione.


    Facebook Twitter LinkedIn
Prodotti
Materiale da scaricare

Materiale da scaricare

Pompe e know-how di Grundfos per i sistemi di riscaldamento

Riscaldamento - Edifici commerciali

Pompe e know-how di Grundfos per i sistemi di riscaldamento


Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12