Disinfezione

Panoramica

Panoramica

La disinfezione viene realizzata filtrando i microbi dannosi, aggiungendo prodotti chimici disinfettanti nell'ultima fase di purificazione dell'acqua potabile. L'acqua viene disinfettata per uccidere tutti gli agenti patogeni che passano attraverso i filtri. Nella maggior parte dei paesi, gli approvvigionamenti idrici pubblici sono necessari per mantenere un agente disinfettante residuo in tutto l'impianto di distribuzione nel quale l'acqua può rimanere per giorni prima di raggiungere il consumatore.

Grundfos è in grado di fornire pompe dosatrici per volumi grandi e piccoli in base alle diverse tecnologie per la flocculazione, la disinfezione e la regolazione del pH. Inoltre la gamma di accessori elettronici ed elettrochimici Grundfos offre un controllo completo dei processi di dosaggio e disinfezione e può essere integrata in modo uniforme nel sistema.

Generalmente i composti a base di cloro rappresentano il metodo più utilizzato per la disinfezione chimica. Grundfos è in grado di consigliare e fornire soluzioni di disinfezione utilizzando composti a base di cloro come il gas cloro (Cl2), l'ipoclorito di sodio (NaOCl) e il diossido di cloro(ClO2).

Grundfos è in grado di fornire soluzioni di pompaggio in grado di soddifare esigenze di flusso estremamente diverse dell'acqua da trattare che vanno dalle pompe a cassa divisa a quelle semiassiali dove l'obiettivo è il movimento dell'acqua anziché l'aggiunta di pressione alla nostra pompa centrifuga assiale verticale multistadio (CR) di grande successo e coprire tutti i fabbisogni intermedi inerenti le prestazioni.

Grundfos è in grado di fornire competenza specialistica per contribuire a soddisfare gli obiettivi inerenti le prestazioni, dall'identificazione iniziale dei fabbisogni fino alla selezione, all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della soluzione di pompaggio. I contratti di messa in funzione Grundfos garantiscono una corretta installazione e i contratti di assistenza coprono qualsiasi eventualità, dalla manutenzione di routine fino alle parti di ricambio e alla revisione delle pompe.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Materiale da scaricare

Materiale da scaricare

 

Le pompe nel trattamento delle acque

Le pompe nel trattamento delle acque

Il trattamento delle acque con la pompa come elemento centrale.


profilo wu

Un passo indietro...

E guardare l'immagine più grande. Brochure profilo del settore idrico Grundfos.


Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Società di assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12