Infiltrazione/atomizzazione

Panoramica

Panoramica

L'irrigazione per infiltrazione e atomizzazione sono per applicazioni a bassa pressione dove vi è la necessità di ridurre il più possibile l'evaporazione e il deflusso. Mantenere la pressione costante è di fondamentale importanza per garantire un'applicazione uniforme in ogni area del sistema e questo, se correttamente gestito, può essere il metodo di irrigazione a maggiore efficienza energetica. Realizzare tutto questo richiede un sistema in grado di compensare le variazioni nel flusso per mantenere una pressione costante quando le aree vengono collegate e scollegate.

Una pompa a velocità variabile garantisce una pressione costante nelle aree, mantenendo nel contempo costi di gestione contenuti. Il controllo della pompa collegato alle pompe Grundfos può anche monitorare i dati della pompa che possono essere utilizzati per vedere quando il filtro percolatore deve essere pulito. Nei sistemi di irrigazione a precisione, Grundfos può anche integrare l'attrezzatura per l'iniezione chimica che garantisce una miscelazione uniforme nella linea.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contatto
Società di vendita

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Service center

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano