Riscaldamento

Panoramica

Panoramica

Confort domestico impareggiabile
La maggior parte delle persone associa una casa confortevole a un ambiente interno caldo e accogliente. Per questa ragione una pompa di circolazione adatta al riscaldamento è parte integrante di qualsiasi casa con riscaldamento autonomo o centralizzato. Rappresenta il cuore dell'impianto ed è responsabile del trasferimento dell'acqua calda dalla caldaia di riscaldamento ai dispositivi di riscaldamento come i caloriferi e per garantire una regolazione del riscaldamento ottimale.

La maggior parte della gente apprezza inoltre il piacere dell'acqua calda istantanea. Una soluzione per il ricircolo dell'acqua calda garantisce di non dover mai aspettare che l'acqua calda esca dai rubinetti o dalle docce.

Nessuno offre di meglio se non un circolatore Grundfos.

Qualità dal 1959
Il primo circolatore Grundfos è stato prodotto nel 1959. Da allora la nostra gamma di circolatori per case mono-familiari e bi-familiari è rinomata in tutto il mondo per la sua elevata qualità e affidabilità. In soli due anni, più di un milione di pompe ALPHA2 - il nostro modello di circolatore innovativo - ha portato i vantaggi della qualità e dell'innovazione Grundfos ai proprietari di case di tutto il mondo.

Risparmiare energia, acqua e denaro
L'energia consumata da un circolatore di riscaldamento a efficienza energetica classe A è inferiore fino all'80% rispetto a quella consumata dal modello tradizionale classe D e riduce la bolletta energetica del 10% circa. Per ottenere risparmio sulla bolletta energetica e sulle emissioni di CO2 tutto l'anno sostituite ora il vecchio circolatore con un ALPHA2. Anche i nuovi progetti edilizi meritano ALPHA2.

Allo stesso modo, le pompe di ricircolo dell'acqua calda aiutano a risparmiare acqua ed energia. Molti aspettano l'acqua calda più di 60 secondi. Con l'acqua calda immediata, si evita che scorrano litri di acqua fredda durante l'attesa.

Configurazione e controllo automatici con AUTOADAPT
La nostra concentrazione è rivolta alle esigenze del cliente e alle ottime esperienze degli utenti. Sappiamo che nessuna casa è uguale a un'altra e che le esigenze di riscaldamento e di acqua calda richiedono cambiamenti dal giorno alla notte e dall'estate all'inverno. AUTOADAPT è in grado di svelare la differenza. Premere il pulsante di AUTOADAPT durante l'installazione è tutto quello che si deve fare perché il sistema di ricircolo del riscaldamento o dell'acqua calda offrano il maggior confort possibile con un bassissimo consumo di energia. Sempre.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Prodotti

Approfondite la vostra conoscenza sulle pompe di circolazione ad alta efficienza.  

Altro

 

 

Materiale da scaricare
Brochure

Riscaldamento

Scaricate le informazioni relative alla gamma di riscaldamento Grundfos e alle relative problematiche:

Il segreto dei grandi risparmi

Il segreto dei grandi risparmi si trova nel cuore della tua casa. I circolatori di classe A offrono una delle migliori opportunità di risparmio domestico.


Informazioni rapide relative all'EuP

Informazioni rapide relative all'EuP

Non siamo pronti, siamo avanti. Leggete altre informazioni sulla direttiva EuP per i circolatori autonomi e sul modo in cui potete iniziare a risparmiare energia e denaro fin da ora.


Subito calda

Il modo intelligente per ottenere ...

La nuova COMFORT Grundfos con AUTOADAPT- l'upgrade intelligente della comune pompa COMFORT definisce nuovi standard per un confort a risparmio energetico nelle abitazioni private.


Articoli

Riscaldamento

Scaricate le informazioni relative alla gamma di riscaldamento Grundfos e alle relative problematiche:

Grossista pronto all'EuP

Avete un numero sufficiente di ...

Preparatevi alla direttiva EuP e unitevi ai colleghi grossisti nella battaglia contro il cambiamento climatico.


Pronto all'EuP: installatore

Caro installatore, scegli i circolatori ...

Per la vostra sicurezza e per quella dei vostri clienti. Dal 2013 saranno in ogni caso l'unica scelta.


Pront o all'EuP: utente finale

Risparmiare energia e denaro subito

Passare a una pompa di circolazione per il riscaldamento a maggiore risparmio energetico può ridurre del 10% il costo annuo dell'elettricità e il riscaldamento globale.


Subito calda

Il modo intelligente per ottenere ...

La pompa di circolazione COMFORT di Grundfos è stata migliorata. La nuova e intelligente pompa COMFORT con AUTOADAPT adatta la fornitura di acqua calda domestica al modello di consumo individuale. La riduzione efficiente del tempo di funzionamento della pompa consente risparmi energetici fino ...


News
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12