Ricevimento latte

Panoramica

Panoramica

Ricevimento latte

La gamma di pompe sanitarie di Grundfos è ideale nelle applicazioni di ricevimento latte dove è importante trasportare in modo efficiente il latte da un serbatoio all'altro o dall'autocisterna al caseificio.

Nella maggior parte dei caseifici il latte viene trasportato dall'autocisterna ai serbatoi con una pompa centrifuga monostadio. Se è necessaria una pressione più elevata, è possibile utilizzare una pompa multistadio. Per vuotare completamente l'autocisterna per il trasporto del latte, Grundfos può fornire una pompa monostadio autoadescante in grado di generare un vuoto.

Pulitura: Tutte le pompe sanitarie di Grundfos sono compatibili con i metodi CIP e consentono di pulire in modo efficace serbatoi, tubi e linee di processo senza dover smontare l'attrezzatura. È anche possibile applicare un sistema conforme ai metodi CIP all'autocisterna per il trasporto del latte per consentire una pulitura facile e affidabile al 100% della parte interna del serbatoio. Ogni sistema CIP viene seguito da una pompa autoadescante monostadio per rimuovere in modo efficace ogni goccia di detergente rimasto nelle vasche e nei tubi.

Note importanti

  • Tutte le pompe sanitarie Grundfos hanno la certificazione EHEDG. Alcuni modelli hanno la certificazione 3A.
  • Scegliere le tenute meccaniche SiC/SiC se l'ossidazione degli agenti di disinfezione libera batteri.

 


    Facebook Twitter LinkedIn
Prodotti