Trattamento primario

Panoramica

Panoramica

Stazione di screening

Le acque reflue grezze hanno un elevato contenuto di materiali grandi, come carta igienica, prodotti tessili, tovaglioli, sacchetti di plastica e pezzi di legno. Questi materiali devono essere rimossi nella prima parte del processo di trattamento per prevenire l'intasamento e un eventuale malfunzionamento delle attrezzature meccaniche nell'impianto di trattamento delle acque di scarico. La stazione di screening è quindi il primo passo nel trattamento meccanico delle acque di scarico.

Un lavaggio efficace del materiale trattenuto ridurrà in modo significativo la quantità di rifiuti ed eviterà problemi di odori. Grundfos offre soluzioni di pompe e di controllo per un efficace controlavaggio dei filtri garantendo un funzionamento affidabile della stazione di screening.

La serie di sistemi di aumento della pressione multistadio Grundfos della serie Hydro MPC consente di gestire facilmente le aree di pressione e, unitamente alla nostra gamma di sensori di livello, garantirà un lavaggio efficace della stazione di screening.

Rimozione di sabbia, ghiaia e grasso

Dopo che le acque di scarico sono state setacciate per la rimozione di grandi materiali, la fase successiva del trattamento meccanico è la rimozione della ghiaia e del grasso. Rimuoverli prima di cominciare il trattamento biologico delle acque di scarico è indispensabile per garantire un funzionamento senza problemi dell'impianto di trattamento delle acque reflue.

La soluzione comune è una camera areata della ghiaia e del grasso dove l'areazione funziona continuamente per tenere la materia organica in sospensione mentre la ghiaia e il grasso vengono rimossi attraverso la sedimentazione e il galleggiamento. Se la sabbia e la ghiaia non vengono rimosse e proseguono al chiarificatore primario o anche oltre nell'impianto, potrebbe verificarsi un aumento degli intasamenti e dell'usura sull'attrezzatura.

La rimozione della ghiaia richiede pompe durevoli e robuste. Le pompe Grundfos della serie SE/SL ed S con giranti a vortice sono state progettate specificatamente per un uso durevole con flussi di acque reflue pesanti e possono essere installate a secco o immerse. Offrono l'affidabilità necessaria a garantire un funzionamento corretto. I sistemi di diffusione Grundfos offrono diffusori a bolle fini o grosse per grandi flussi d'aria per i processi di separazione della ghiaia e la rimozione del grasso.

Serbatoio di equalizzazione

Il serbatoio di equalizzazione è il punto in cui l'acqua di scarico in eccesso viene immagazzinata durante le precipitazioni intense. I serbatoi di equalizzazione possono essere un modo efficace per ottimizzare i costi del trattamento delle acque di scarico dato che questo consente la costruzione di serbatoi più piccoli per il trattamento e garantisce un carico idraulico stabile nell'impianto.

Grundfos offre una gamma di soluzioni di pompaggio e controllo oltre a mixer e attrezzature di pulizia che, insieme, garantiscono un funzionamento affidabile e automatico del serbatoio dell'acqua piovana. Una volta ridotto il carico idraulico e vi è capacità, è possibile ottenere il movimento delle acque di scarico con una perfetta efficienza.

I serbatoi dell'acqua piovana possono essere di qualsiasi dimensione e forma. L'entrata e l'uscita possono essere gestiti per gravità da un sistema di pompe o da una combinazione di entrambi in base alle condizioni idrauliche presenti nel sistema. Le pompe Grundfos sono in grado di soddisfare queste richieste. La serie di pompe Grundfos SE/SL, S e KPL/KWM è stata specificatamente progettata per un uso durevole con flussi pesanti e può essere installata a secco o sommersa. La serie di sensori di livello Grundfos garantisce che il sistema di pompe è in grado di controllare eventuali fluttuazioni che richiedono prestazioni. Questo garantisce un'erogazione ottimale delle acque di scarico da e verso il serbatoio di equalizzazione.

Una miscelazione e una pulitura efficiente dei serbatoi di equalizzazione è indispensabile per ridurre al minimo i costi di esercizio ed evitare problemi di odori. La gamma di RainJets Grundfos è stata progettata in particolare per questo scopo, offre una struttura robusta assistenza e manutenzione facili. I RainJet possono funzionare da soli o insieme a un mixer AMD robusto e durevole.

I sistemi di monitoraggio e di controllo di Grundfos aumentano il potenziale per migliorare l'efficienza e l'affidabilità. Oltre alle trasmissioni a velocità variabile (Grundfos CUE), Grundfos fornisce la protezione del motore (MP204) per monitorare le condizioni del motore garantendo un funzionamento ottimale.

Chiarificazione primaria

Dopo il trattamento primario, l'obiettivo della chiarificazione primaria è quello di ridurre il carico organico prima del trattamento biologico. Semplicemente lasciando sedimentare le particelle per gravità, una parte significativa delle impurità organiche nelle acque di scarico può essere rimossa, si tratta di un modo a costo contenuto per ridurre la dimensione e il costo del trattamento biologico.

È importante creare condizioni ottimali per la sedimentazione durante la chiarificazione primaria di conseguenza le condizioni di flusso e le velocità dell'acqua sono state progettate per favorire la sedimentazione. Il materiale sedimentato risultato della chiarificazione primaria viene definito come fango primario che viene poi pompato dai chiarificatori primari al trattamento dei fanghi. Le pompe Grundfos della serie SE/SL ed S con giranti a vortice sono state progettate specificatamente per un uso durevole con flussi di acque reflue pesanti e possono essere installate a secco o immerse.

I prodotti chimici e i polielettroliti possono essere aggiunti in modo tale da aumentare l'efficienza e migliorare la sedimentazione dei fanghi contribuendo a rimuovere l'80% del materiale sospeso. Grundfos è in grado di fornire pompe dosatrici complete per volumi grandi o piccoli in base a tecnologie differenti per la precipitazione, la flocculazione e la regolazione del pH e a controllo PLC, sistemi del tutto automatici per gestire la preparazione e il dosaggio affidabile di coagulanti organici o di polielettroliti.

Grundfos è in grado di fornire competenza specialistica per contribuire a soddisfare gli obiettivi inerenti le prestazioni, dall'identificazione iniziale dei fabbisogni fino alla selezione, all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della soluzione di pompaggio e di dosaggio. I contratti di messa in funzione Grundfos garantiscono una corretta installazione e i contratti di assistenza coprono qualsiasi eventualità, dalla manutenzione di routine fino alle parti di ricambio e alla revisione delle pompe.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Casi
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12