Acque di riciclaggio

Panoramica

Panoramica

Le acque di riciclaggo sono le acque di scarico che sono state precedentemente sottoposte al trattamento per la rimozione dei solidi quindi ammesse al caricamento della falda acquifera anziché essere scaricate nelle acque di superficie. Il caricamento viene spesso effettuato utilizzando l'acqua di scarico trattata per l'irrigazione.

Le acque di riciclaggio richiedono un trattamento per la rimozione di contaminanti e sono state sottoposte a processi meccanici, chimici e biologici. Grundfos è in grado di fornire componenti e attrezzature per tutti gli aspetti del trattamento delle acque di scarico e, in base ai permessi di scarico del proprietario, alla disinfezione finale.

I sistemi di disinfezione automatici sviluppati da Grundfos offrono una soluzione facile per i metodi di disinfezione a base di cloro. Grundfos è in grado di consigliare e fornire soluzioni di disinfezione utilizzando composti a base di cloro come il gas cloro (Cl2), l'ipoclorito di sodio (NaOCl) e il diossido di cloro(ClO2).

Grundfos è in grado di fornire pompe dosatrici per volumi grandi e piccoli in base alle diverse tecnologie per la flocculazione, la disinfezione e la regolazione del pH. Inoltre la gamma di accessori elettronici Grundfos offre un controllo completo dei processi di dosaggio e disinfezione e può essere integrata in modo uniforme nel sistema.

Integrando convertitori di frequenza a velocità variabile e componenti di protezione del motore, Grundfos è in grado di offrire sistemi completi predisposti per funzionare insieme. I convertitori di frequenza CUE di Grundfos rappresentano una delle gamme più complete e versatili di convertitori di frequenza a velocità variabile per le pompe attualmente sul mercato. Insieme alla protezione del motore MP 204, sono in grado di garantire il monitoraggio e il controllo 24 ore su 24 di tutti i parametri vitali, come il funzionamento a secco o il sovraccarico per garantire la stabilità operativa.

Grundfos è in grado di fornire competenza specialistica per contribuire a soddisfare gli obiettivi inerenti le prestazioni, dall'identificazione iniziale dei fabbisogni fino alla selezione, all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della soluzione di pompaggio. I contratti di messa in funzione Grundfos garantiscono una corretta installazione e i contratti di assistenza coprono qualsiasi eventualità, dalla manutenzione di routine fino alle parti di ricambio e alla revisione delle pompe.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Materiale da scaricare

Materiale da scaricare

 

Le pompe nel trattamento delle acque

Le pompe nel trattamento delle acque

Il trattamento delle acque con la pompa come elemento centrale.


brochure del profilo wu

Un passo indietro...

E guardare l'immagine più grande. Brochure profilo del settore idrico Grundfos.


Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12