Acqua di mare

Panoramica

Panoramica

La desalinizzazione delle acque marine si sta rapidamente trasformando in una fonte aggiuntiva indispensabile di acqua potabile in molte aree del mondo e Grundfos è leader di mercato nella fornitura di soluzioni di pompaggio complete per la desalinizzazione.

Grundfos è in grado di attrezzare impianti a osmosi inversa operanti in sistemi monostadio o a più stadi che utilizzano le pompe in acciaio inossidabile con classi di resistenza alla corrosione elevate e sistemi di recupero dell'energia con turbopompa di scarico. Questa struttura può portare a risparmi sui costi inerenti la manutenzione, la riparazione, il consumo energetico e i prodotti chimici presso l'impianto di desalinizzazione.

L'acqua di mare viene meglio trattata alla fonte per garantire uno scarico più facile e ridurre al minimo l'estensione del rischio di corrosione. In base alle esigenze del flusso e al contenuto di sale, il prelievo di acqua marina può avvenire a centinaia di metri, mentre il prelievo di acqua di mare sulla terraferma può essere effettuato da pozzi a prova di corrosione sulla spiaggia o tramite filtraggio a riva.

Grundfos è in grado di fornire pompe per l'installazione a secco e sommersa. In particolare, le pompe SPRE Grundfos sono state progettate per sopportare la corrosione, in particolare dove l'acqua presenta elevate concentrazioni di idrocarburi e prodotti chimici.

I sistemi di disinfezione automatici sviluppati da Grundfos offrono una soluzione facile per i metodi di disinfezione a base di cloro. Grundfos è in grado di consigliare e fornire soluzioni di disinfezione utilizzando composti a base di cloro come il gas cloro (Cl2), l'ipoclorito di sodio (NaOCl) e il diossido di cloro(ClO2). I processi automatizzati richiedono pochissima manutenzione, sono in grado di offrire un'efficienza elevata e di ridurre i costi operativi.

Integrando convertitori di frequenza a velocità variabile e componenti di protezione del motore, Grundfos è in grado di offrire sistemi completi predisposti per funzionare insieme. I convertitori di frequenza CUE di Grundfos rappresentano una delle gamme più complete e versatili di convertitori di frequenza a velocità variabile per le pompe attualmente sul mercato. Insieme alla protezione del motore MP 204, sono in grado di garantire il monitoraggio e il controllo 24 ore su 24 di tutti i parametri vitali, come il funzionamento a secco o il sovraccarico per garantire la stabilità operativa.

Grundfos è in grado di fornire competenza specialistica per contribuire a soddisfare gli obiettivi inerenti le prestazioni, dall'identificazione iniziale dei fabbisogni fino alla selezione, all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della soluzione di pompaggio. I contratti di messa in funzione Grundfos garantiscono una corretta installazione e i contratti di assistenza coprono qualsiasi eventualità, dalla manutenzione di routine fino alle parti di ricambio e alla revisione delle pompe.