Sedimentazione

Panoramica

Panoramica

La sedimentazione è un processo di trattamento fisico dell'acqua utilizzato per sedimentare i solidi sospesi nell'acqua sotto l'influsso della gravità. Uno dei requisiti per una corretta sedimentazione, consiste nel mantenere una gestione dei fluidi delicata con un sistema di pompe progettato per evitare il contatto tra il sedimento e le parti vitali della pompa riducendo l'usura.

Grundfos è in grado di fornire sistemi di pompe che soddisfano queste richieste e, inoltre, dispone di una gamma di soluzioni di disinfezione che portano a un aumento della velocità di sedimentazione del materiale sospeso e contribuiscono ad aumentare la qualità dell'acqua.

Mantenere flussi delicati e controllati nelle vasche di sedimentazione e spostare l'acqua verso le vasche e da queste ultime pone molte domande su una soluzione di pompaggio. I sistemi di pompe Grundfos vanno dalle enormi pompe a cassa divisa a quelle semiassiali dove l'obiettivo è il movimento dell'acqua anziché l'aggiunta di pressione alla nostra pompa centrifuga assiale verticale multistadio (CR) di grande successo e la copertura di tutti i fabbisogni intermedi inerenti le prestazioni.

Grundfos è in grado di fornire pompe dosatrici per volumi grandi e piccoli in base alle diverse tecnologie per la flocculazione, la disinfezione e la regolazione del pH. Inoltre la gamma di accessori elettronici ed elettrochimici Grundfos offre un controllo completo dei processi di dosaggio e disinfezione e può essere integrata in modo uniforme nel sistema.

Il miglioramento della qualità dell'acqua con un sistema efficiente ed economico per la preparazione del materiale secco è sempre più utilizzato per il trattamento delle acque. Grundfos è in grado di fornire sistemi interamente automatici con controllo PLC per gestire la preparazione e il dosaggio affidabile di coagulanti organici o di polielettroliti.

Grundfos è in grado di fornire competenza specialistica per contribuire a soddisfare gli obiettivi inerenti le prestazioni, dall'identificazione iniziale dei fabbisogni fino alla selezione, all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della soluzione di pompaggio. I contratti di messa in funzione Grundfos garantiscono una corretta installazione e i contratti di assistenza coprono qualsiasi eventualità, dalla manutenzione di routine fino alle parti di ricambio e alla revisione delle pompe.


    Facebook Twitter LinkedIn
Prodotti
Materiale da scaricare

Materiale da scaricare

 

Le pompe nel trattamento delle acque

Le pompe nel trattamento delle acque

Il trattamento delle acque con la pompa come elemento centrale.


profilo wu

Un passo indietro...

E guardare l'immagine più grande. Brochure profilo del settore idrico Grundfos.