Acque di superficie agricole

Panoramica

Panoramica

Quando si attinge l'acqua da un canale o da un bacino di stoccaggio, gli alti e i bassi nei livelli dell'acqua che possono verificarsi cambiano fondamentalmente le specifiche per un sistema di pompaggio perché queste variazioni cambiano la prevalenza. Una pompa a velocità singola dimensionata per sollevare il livello di acqua più basso brucerà molta energia quando il livello è alto. Una pompa a velocità variabile è in grado di regolare la sua velocità per compensare i cambiamenti nel livello dell'acqua a vantaggio dell'intera produttività agricola.

Con l'assistenza di Grundfos, i coltivatori potranno avere un sistema che equilibrerà l'ingresso con livelli di acqua mutevoli e la necessità di proteggere dal funzionamento a secco, dalla cavitazione e da guasti al motore.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Prodotti
Contatto
Società di vendita

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Service center

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano