Trattamento terziario

Panoramica

Panoramica

Scaricare le acque di scarico in un'area sensibile o utilizzarle per l'irrigazione richiede un trattamento terziario come la filtrazione e/o la disinfezione che viene definito fase di polishing delle acque di scarico. Grundfos è in grado di fornire sistemi di pompe per esigenze diverse relative a questo fase del trattamento delle acque di scarico.

I filtri a sabbia sono la tecnologia più comunemente utilizzata, ma è possibile ricorrere anche ad altre tecnologie come i filtri a tamburo e le membrane. Qualunque sia il tipo di filtro applicato, è necessario mantenere un flusso e una pressione affidabili del sistema di pompe per l'alimentazione e il controlavaggio dei filtri. Le sostanze particolate vengono trattenute nel filtro tramite setacciatura, adesione e intercettazione. Il materiale trattenuto aumenterà la perdita di pressione nel filtro e deve essere rimosso continuamente o quando la caduta di pressione raggiunge un dato limite.

I sistemi a pompa centrifuga disponibili in una serie di portate e per l'installazione a secco o sommersa garantiscono la corretta alimentazione dei filtri. La serie di sistemi di aumento della pressione multistadio Hydro MPC di Grundfos rende disponibile una pressione sufficiente per il controlavaggio.

A seguito della filtrazione, l'acqua può essere disinfettata prima di essere scaricata. Grundfos è in grado di fornire pompe dosatrici complete per volumi grandi e piccoli in base alle diverse tecnologie. I sistemi di disinfezione Grundfos possono essere personalizzati in base alle esigenze e ai fabbisogni di dosaggio.

La disinfezione viene utilizzata nel trattamento delle acque di scarico per ridurre sostanzialmente il numero di microrganismi e quindi aumentare la qualità degli effluenti. Attualmente utilizzato nella maggior parte degli impianti di trattamento delle acque di scarico, il trattamento chimico è estremamente efficace per il lavoro da svolgere.

Con una serie di accessori elettronici Grundfos offre un controllo completo e i processi di dosaggio e disinfezione possono essere integrati senza problemi nel sistema. Grundfos ha le conoscenze specialistiche per poterlo fare ed è in grado di personalizzare stazioni di dosaggio che utilizzano prodotti chimici e altri concentrati, o soluzioni pronte per l'uso secondo i vostri requisiti, le procedure di sicurezza, lo stoccaggio dei prodotti chimici e il sistema esistente.

Generalmente i composti a base di cloro rappresentano il metodo più utilizzato per la disinfezione chimica delle acque di scarico. Grundfos è in grado di consigliare e fornire soluzioni di disinfezione utilizzando composti a base di cloro come il gas cloro (Cl2), l'ipoclorito di sodio (NaOCl) e il diossido di cloro(ClO2). I sistemi di monitoraggio e controllo aumentano il potenziale per migliorare l'efficienza e l'affidabilità.

Grundfos è in grado di fornire competenza specialistica per contribuire a soddisfare gli obiettivi inerenti le prestazioni, dall'identificazione iniziale dei fabbisogni fino alla selezione, all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della soluzione di pompaggio e di dosaggio. I contratti di messa in funzione Grundfos garantiscono una corretta installazione e i contratti di assistenza coprono qualsiasi eventualità, dalla manutenzione di routine fino alle parti di ricambio e alla revisione delle pompe.

Prodotti
Casi
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12