Acque di scarico

Panoramica

Panoramica

Gestione facile ed efficiente delle acque di scarico
Per la maggior parte della gente, l'acqua di scarico domestica sotto forma di acqua sporca dei lavandini, delle lavatrici e dei WC è qualcosa che semplicemente scompare da sola. Nella maggior parte dei casi è così.

Ma se ci sono problemi di inondazioni o di acque sotterranee che entrano nella cantina, si devono scaricare le acque di scarico al di sotto del livello della fogna o si devono aggiungere servizi igienici a una certa distanza dal tubo di caduta principale, è necessaria una soluzione per le acque di scarico di Grundfos.

La gamma di soluzioni per le acque di scarico domestiche di Grundfos pe le abitazioni mono e bi-familiari comprende pompe sommergibili dell'affluente, pompe di drenaggio sommergibili e portatili per le acque di scarico oltre a stazioni di sollevamento per il pompaggio delle acque di scarico e dei gabinetti alla fogna principale. Qualunque cosa abbiate bisogno, abbiamo la soluzione. Se desiderate prestazioni domestiche eccezionali, scegliete Prestazioni domestiche Grundfos.

Stazioni di sollevamento compatte all-in-one
Tutte le stazioni di sollevamento domestiche sono state progettate per la vita moderna. Le unità compatte, all-in-one, sono adatte a spazi molto ristretti, questo significa che è possibile aggiungere un lavandino o un gabinetto aggiuntivo o costruire un nuovo bagno ovunque si voglia. Tra i vantaggi che contraddistinguono la gamma, la facilità di installazione e la bassa rumorosità.

Pompe per le acque di scarico affidabili e versatili
Anche le pompe di drenaggio e per le acque di scarico sono state progettate con i proprietari delle abitazioni tenendo presente le diverse possibilità di applicazione. Le pompe sommergibili vengono installate sotto il livello del terreno per il pompaggio delle acque di scarico della casa provenienti da lavatrici, lavelli e docce, o per un regolare drenaggio del giardino.

Per un uso temporaneo e una maggiore flessibilità, le pompe leggere portatili possono essere spostate per gestire drenaggi specifici in loco, ad esempio per riempire o svuotare piscine e serbatoi.

Tutte le pompe eccellono per prestazioni elevate, affidabilità e durata. Sono destinate a una lunga durata priva di problemi all'interno della casa.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Casi
Materiale da scaricare
Brochure

Acque reflue

Scaricate le informazioni relative alla gamma per le acque di scarico di Grundfos e alle relative problematiche:

Prestazioni domestiche

HOME PERFORMANCE risponde a qualsiasi ...

Potete avere i dettagli della gamma di pompe HOME PERFORMANCE, un cartellone e una riepilogo completo del piano della campagna di questa stagione.


Gamma HOME PERFORMANCE

Cartella della gamma HOME PERFORMANCE

Ora potete mettervi in tasca tutte le informazioni più importanti sulla gamma HOME PERFORMANCE.


News
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12