Riserve d'acqua

Panoramica

Panoramica

Una riserva di acqua grezza non tiene semplicemente l'acqua fino al momento in cui è necessaria. È la prima parte di un processo di trattamento dell'acqua. Il tempo di ritenzione - il tempo in cui l'acqua viene trattenuta nella riserva - è una caratteristica della progettazione che consente alle particelle e ai fanghi di sedimentare, oltre al tempo per un trattamento biologico naturale utilizzando alghe, batteri e zooplancton che vivono naturalmente all'interno dell'acqua.

Grundfos è in grado di fornire tutti i componenti per gestire una riserva d'acqua dove vi è l'esigenza di tenere l'acqua in movimento e ossigenata con mixer e flowmaker con controllo e regolazione attenti della qualità dell'acqua con un sistema di dosaggio.

La modifica delle condizioni di carico richiede un sistema di pompe in grado di gestire grandi flussi a bassa prevalenza. I flowmaker AFG di Grundfos offrono una soluzione ottimale a basso consumo energetico, per la miscelazione in grandi serbatoi creando un flusso globale con una velocità di flusso quasi uniforme e rischio limitato di aree morte. Se la conformazione del serbatoio non consente l'uso di flowmaker, i mixer Grundfos AMD e AMG offrono un design robusto con materiali resistenti alla corrosione, assistenza e manutenzione facili e funzionamento normale in ambienti difficili.

Generalmente i composti a base di cloro rappresentano il metodo più utilizzato per la disinfezione chimica. Grundfos è in grado di consigliare e fornire soluzioni di disinfezione utilizzando composti a base di cloro come il gas cloro (Cl2), l'ipoclorito di sodio (NaOCl) e il diossido di cloro(ClO2).

Grundfos è in grado di fornire pompe dosatrici per volumi grandi e piccoli in base alle diverse tecnologie per la flocculazione, la disinfezione e la regolazione del pH. Inoltre la gamma di accessori elettronici ed elettrochimici Grundfos offre un controllo completo dei processi di dosaggio e disinfezione e può essere integrata in modo uniforme nel sistema.

Grundfos è in grado di fornire competenza specialistica per contribuire a soddisfare gli obiettivi inerenti le prestazioni, dall'identificazione iniziale dei fabbisogni fino alla selezione, all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della soluzione di pompaggio. I contratti di messa in funzione Grundfos garantiscono una corretta installazione e i contratti di assistenza coprono qualsiasi eventualità, dalla manutenzione di routine fino alle parti di ricambio e alla revisione delle pompe.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Prodotti
Materiale da scaricare

Materiale da scaricare

 

Le pompe nel trattamento delle acque

Le pompe nel trattamento delle acque

Il trattamento delle acque con la pompa come elemento centrale.


profilo wu

Un passo indietro...

E guardare l'immagine più grande. Brochure profilo del settore idrico Grundfos.


Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano