Trattamento del siero di latte

Panoramica

Panoramica

Trattamento del siero di latte

La gamma di pompe sanitarie di Grundfos rappresenta l'eccellenza nel trattamento del siero di latte, offrendo una gestione delicata del residuo dalla produzione di formaggio.

Una volta che il siero di latte viene separato dal formaggio, viene trasferito in vasche di separazione da pompe centrifughe monostadio per garantire un processo secondo elevati standard igienici. Durante il trattamento, le pompe centrifughe monostadio trasportano il latte da un serbatoio a quello successivo, mentre una pompa monoassiale consente il riscaldamento facile del latte per uccidere tutti i batteri e un processo di raffreddamento altrettanto rapido. Per evitare la formazione di batteri, è importante mantenere freddo il siero a una temperatura costante di 5°C - che viene realizzata dalle pompe di raffreddamento di Grundfos.

 

Note importanti

  • Tutte le pompe sanitarie Grundfos hanno la certificazione EHEDG. Alcuni modelli hanno anche la certificazione 3A.
  • Scegliere le tenute meccaniche SiC/SiC se l'ossidazione degli agenti di disinfezione libera batteri.

 


    Facebook Twitter LinkedIn
Prodotti