Principi base e Tipologie Pompe

36 - Principi base e Tipologie Pompe

Vuoi rinfrescare la tua conoscenza in merito al funzionamento dei sistemi di pompaggio e su come vengono categorizzati? Questo argomento ti permette di ricevere tutte le risposte che desideri, presentando informazioni sulle principali pompe prodotte da Grundfos.

Inizia corso

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 5
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 15 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Basic
Questo corso fa parte di una traccia di apprendimento
Il corso fa parte di Traccia di apprendimento

Panoramica del corso

00:01:45

Qualche breve nozione sulle pompe e sui due tipi principali di pompe

Pompe volumetriche e centrifughe - Una breve introduzione.

Tipologie pompe Grundfos

I 10 tipi di pompe prodotte da Grundfos. Scoprile adesso.

Tipologie principali di giranti

Aumenta le tue conoscenze relative ad uno dei principali componenti di una pompa: la girante.

Le curve di una pompa - una breve introduzione

Un breve articolo che spiega le curve di una pompa.

Tipi di pompe centrifughe

What is a centrifugal pump, and what are the main variants.

Mettiti alla prova

Rispondi ad alcune domande per vedere cosa hai imparato