ECADEMY

Autoadapt in dettaglio

Grundfos-autoadapt-heating-task7

Selezione adattativa delle curve di regolazione per i circolatori ad uso domestico

Carsten Skovmose Kallesøe*, Niels Bidstrup*, Manfred Bayer

Estratto tradotto

I circolatori a velocità variabile per impianti di riscaldamento domestici sono ormai presenti sul mercato dai primi anni novanta. La maggior parte di questi sono dotati di curve di regolazione integrate, in grado di regolare la velocità e quindi la pressione alle reali esigenze di portata e di temperatura. I circolatori sono normalmente dotati di diverse curve di regolazione della pompa per far fronte alle esigenze dei sistemi di riscaldamento. Questo permette di migliorare il comfort e di ridurre il consumo energetico. Per poter utilizzare questa opzione è però necessario impostare correttamente la pompa durante l'installazione della stessa. Nella maggior parte dei casi ciò non è possibile, poichè non sono disponibili le informazioni relative a quell'impianto. Questo documento intende illustrare un nuovo metodo di regolazione denominato AUTOADAPT, in grado di adattare automaticamente il settaggio del circolatore in funzione dell'impianto di riscaldamento di cui fa parte. I circolatori con AUTOADAPT misurano ed analizzano le caratteristiche dell'impianto di riscaldamento durante il funzionamento e regolano le impostazioni della curva di regolazione della pompa in funzione di questo. I test effettuati in Germania mostrano che nel 75% dei casi in cui AUTOADAPT ha effettuato la selezione si ha avuto un maggiore livello di comfort ed un minor consumo energetico. 

* Grundfos Management A/S, Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, Denmark

..PDF

Grundfos_AUTOADAPT_articolo 7.pdf (size: 0.3MB)

DOWNLOAD FILE