ECADEMY

L'algoritmo "Grundfos AUTOADAPT"

Grundfos-autoadapt-brain-heating-task4

L'algoritmo Grundfos AUTOADAPT

L'algoritmo AUTOADAPT ha l'obiettivo di misurare ed analizzare l'impianto di riscaldamento durante il funzionamento e di adattarlo alle reali esigenze. Questo è effettuato ottimizzando la posizione della curva di pressione proporzionale utilizzando un processo a tre fasi.

Fase 1

Il "System Analyser" (Analizzatore di Sistema) analizza l'impianto di riscaldamento di cui il circolatore fa parte. Sulla base dei risultati ottenuti, la funzione AUTOADAPT verifica se la pressione erogata dal circolatore è troppo elevata, troppo bassa o corretta.

Fase 2

Il "Curve Selector" (Selettore di Curva) utilizza quanto appreso per selezionare la curva di pressione proporzionale ottimale per il circolatore in questione.

Fase 3

Infine, il circolatore è regolato secondo la curva di pressione proporzionale selezionata attraverso la funzione: 

“Proportional Pressure Control” (Regolazione della pressione proporzionale).

..PDF

Grundfos_The AUTOADAPT_articolo 4.pdf (size: 0.1MB)

SCARICA IL FILE