ECADEMY

Funzione di autoapprendimento

Comfort_Task 04_main image_900x425

Funzione di autoapprendimento

Le pompe Grundfos COMFORT dotate di AUTOADAPT sono regolate attraverso la combinazione della temperatura dell'acqua dell'impianto, i settaggi di temperatura ‘Tstart’ e ‘Tstop’ , ed il registro del calendario.

Ogni qualvolta si apre il rubinetto dell'acqua calda, cambia la temperatura dell'acqua. Questo è registrato all'interno di un caldendario integrato. Infatti, anche l'avvio di un circolatore causa un cambio della temperatura – l'algoritmo AUTO-ADAPT decide se il cambiamento è causato dall'avvio di una pompa o dall'apertura di un rubinetto, e poi registra tutto in memoria.

Il calendario copre un periodo di 14 giorni (per poter includere anche i weekend) ed è suddiviso in periodi di 20 minuti. Ogniqualvolta viene aperto un rubinetto viene registrata la "T" per "tapping" (apertura rubinetto) all'interno del calendario. Se la pompa è stata ferma per 8 ore, all'interno viene fatta circolare l'acqua per 15 minuti. Viene registrata la "F" di "flushed" (lavaggio impianto) all'interno del calendario. 

Basandosi sul registro-calendario, AUTOADAPT calcola quando è più probabile che venga aperto un rubinetto ed aziona la pompa 20 minuti prima dell'effettiva apertura del rubinetto. Il circolatore rimane fermo quando non è prevista l'apertura di un rubinetto. 

..PDF

Grundfos_COMFORT_Autoapprendimento_articolo 4.pdf (size: 0.6MB)

DOWNLOAD FILE