ECADEMY

Efficienza e l'indice EEI

Efficiency_curve

Efficienza e l'indice EEI

Il circolatore MAGNA3 si basa sulla comprovata tecnologia MAGNA e la notevole esperienza di Grundfos nei sistemi di pompaggio. Il motore a magnete permanente, la modalità di controllo AUTOADAPT ed il convertitore di frequenza integrato fanno ancora parte della gamma MAGNA, ma il circolatore MAGNA3 possiede in più una tecnologia all'avanguardia.

Il risultato di questa tecnologia è racchiuso in un circolatore in grado di offrire un EEI uguale o inferiore a 0.18 per tutta la gamma. E' un'efficienza migliore di quella imposta dalla legislazione europea che richiede un EEI uguale o inferiore a 0.27 dal 1 gennaio 2013 ed uno uguale o inferiore a 0.23 dal 1 agosto 2015. Il valore 0.18 batte anche il Benchmark di 0.20 del settore.

Alcune informazioni sul sistema EEI
L'Indice di efficienza energetica (Energy Efficiency Index - EEI), parte della Direttiva EuP è stato creato per sostituire il vecchio sistema di etichettatura energetica A-G.

L'EEI è la differenza tra il consumo annuale del prodotto ed un modello simile definito dalla direttiva. L'indice si basa su un profilo di carico predefinito, nel quale la pompa funziona con una portata di 25% per il 44% del tempo, una portata pari al 50% per il 35% del tempo, una portata del 75% per il 15% del tempo e una portata del 100% per il 6% del tempo.

..PDF

Grundfos_Magna3-Efficienza e EEI_articolo9.pdf (size: 0.1MB)

SCARICA IL FILE