WEBINAR - GRUPPI ANTINCENDIO

16/06/2020

WEBINAR - GRUPPI ANTINCENDIO

GRUPPI ANTINCENDIO IN ACCORDO ALLA EN 12845

La sicurezza e la protezione sono argomenti che rivestono un'attenzione sempre maggiore in tutti i campi.

Il gruppo di pompaggio è il cuore per la protezione attiva, infatti, nel Webinar che vi proponiamo, andremo ad identificare quali sono le caratteristiche che un gruppo di pompaggio deve avere per essere conforme alle linee guida della EN12845 e garantire un elevato standard di sicurezza.

Contenuti:

 

  • Panorama normative antincendio
  • La norma EN 12845 - Linee guida per i gruppi di pompaggio
  • La proposta Grundfos Hydro EN 12845

 

Ti aspettiamo mercoledì 24 giugno 2020, dalle 11.00 alle 12.00.

 

Registrati ora e partecipa alla sessione!