La nuova CR supera ogni prova

Per gli esperti che amano superare i confini

La nuova Grundfos CR per gli esperti che vogliono superare i confini

Scopri la nuova generazione di pompe CR Grundfos: l'upgrade più efficiente e completo nelle gamma di pompe più modulari al mondo. Le nuove CR 95, CR 125 e CR 155, che sostituiscono le CR 90, CR 120 e CR 150 esistenti, presentano un nuovo design idraulico che migliora ogni componente - girante, palette direttrici, bocche di aspirazione e di mandata, camicia e diffusore - offrendo un’efficienza energetica di classe mondiale e ottimizzando ulteriormente l’affidabilità della pompa. E nonostante l’ingombro ridotto, la nuova gamma CR continua a superare ogni limite di prestazioni.

Le pompe sono state sviluppate utilizzando processi rivoluzionari basati sulla simulazione ed essendo state testate sul campo in tutto il mondo, possono essere installate e utilizzate in totale sicurezza.

Come ottenere risparmi energetici del 30%

Come ottenere risparmi energetici del 30%

Una società di servizi idrici austriaca è rimasta sorpresa dai dati prestazionali delle sue nuove pompe CR dopo soli 6 mesi di funzionamento. Nonostante il loro design compatto, le nuove pompe offrono prestazioni nettamente superiori a quelle precedenti e hanno ridotto i costi del 30%.

La CR di nuova generazione supera ogni prova

La CR di nuova generazione supera ogni prova

I collaudi sul campo della nuova generazione di pompe CR hanno già avuto un grande impatto. Scopri i risultati ottenuti dalle tre pompe CR95 dopo 14 mesi in funzione in un impianto di teleriscaldamento in Danimarca.

Efficienza idraulica

La progettazione idraulica ottimizzata della nuova generazione di pompe CR è stata resa possibile da processi avanzati di progettazione e convalida basati sulla simulazione. Un ciclo di progettazione automatizzato ha generato migliaia di prototipi virtuali per perfezionare le palette della girante, le palette direttrici, il percorso e i passaggi del flusso e ridurre la turbolenza e le perdite di energia/caduta di pressione, dando vita a una pompa con un’efficienza energetica di livello mondiale.

Visualizza una rapida panoramica dei miglioramenti del design idraulico

Collaudate fino al limite

Ogni aspetto della nuova pompa CR è stato testato al limite, ben oltre i requisiti di funzionamento richiesti sul campo. I modelli di simulazione virtuale sono stati convalidati da calcoli e test su prototipi fisici sia dei componenti sia delle pompe complete nelle nostre strutture di collaudo avanzate.

Guarda il video per saperne di più su questo processo

La nuova linea di produzione CR va oltre i confini

Un prodotto all'avanguardia come la nuova pompa CR richiede una linea di produzione adeguata. Progettata per ottimizzare qualità, precisione e velocità, la nostra linea di produzione CR dedicata si spinge oltre il limite di ogni prestazione, con il taglio laser senza sbavature, la saldatura laser automatizzata e le scansioni della tolleranza 3D in linea.

Scopri come la nuova CR viene realizzata e collaudata

Scopri la nuova gamma di pompe CR nel dettaglio

Scopri la nuova gamma di pompe CR nel dettaglio

Scarica la brochure

Scopri tutta la nuova gamma CR

Scopri tutta la nuova gamma CR

Scopri di più sul Grundfos Product Center