Cerca una Case Stories

Reset ricerca
Visualizzati 11 da 20 a 35 risultati
Case banner
Grundfos Pump Partnering: il noleggio a lungo termine Grundfos
Nel mese di luglio 2014 Telelombardia – emittente televisiva locale italiana – ha contattato Grundfos per richiedere una verifica delle pompe installate e in funzione da molti anni. Grundfos ha proposto al cliente una formula innovativa, il Pump Partnering, il noleggio a lungo termine – per una durata di 7 anni - delle nuove pompe e una manutenzione straordinaria “una tantum” delle altre.
Grundfos scende in pista e fa sfrecciare il risparmio
OTK Kart Group s.r.l. è un’azienda italiana, leader mondiale nel settore della progettazione e realizzazione di kart da competizione che ha scelto soluzioni di circolazione Grundfos MAGNA 3D.
Grundfos sfida le vertigini e rende green il grattacielo
Dopo 20 anni dalla sua costruzione, il Crystal Palace di Brescia è stato oggetto di una ristrutturazione degli impianti originari.
Grundfos: soluzioni ad hoc per una viabilità ottimale nei sottopassaggi ...
L’autostrada A35 BreBeMi (Brescia-Bergamo-Milano) è ormai una realtà. Consente un collegamento rapidissimo tra le periferie di Brescia e Milano. La viabilità dell’autostrada è assicurata anche grazie a Grundfos. Infatti, la rimozione delle acque meteoriche da strade e sottopassi è assicurata da decine di pompe sommergibili Grundfos.
Impianto di teleriscaldamento testa le nuove pompe Grundfos CR, aumentando ...
Nell’autunno del 2015, l’impianto di teleriscaldamento di Hirtshals, in Danimarca, ha installato tre unità di prova CR-95 facenti parte della nuova generazione di pompe multistadio CR. Due pompe sono state installate in un impianto di incenerimento dei rifiuti a 19 km di distanza, a Hjørring, e una a metà strada sulla linea di teleriscaldamento, a Tornby.
In un vigneto biologico californiano, la pompa è una parte fondamentale della...
A livello di radice, le 46.000 viti di Ampelos necessitano di mezzo milione di litri d’acqua alla settimana. Il vigneto utilizza un acquifero sotterraneo, a 50 m di profondità, e l’acqua viene aspirata in superficie tramite una pompa sommersa SP di Grundfos.
L’affidabilità di Grundfos scelta per i laboratori di un centro di ricerca ...
L’affidabilità di Grundfos scelta per i laboratori di un centro di ricerca internazionale
L’efficienza dell’acquedotto passa dal controllo di Grundfos
Attraverso una complessa rete di adduttrici della lunghezza complessiva di 10,3 km, l’impianto acquedottistico di Montodine serve 6.580 abitanti, compresi i limitrofi comuni di Credera, Moscazzano, Ripalta Arpina e Ripalta Guerina. I m3 annui distribuiti sono circa 670.000 e l’energia complessivamente utilizzata è di circa 275.000 kWh.
La trasmissione dei dati con tecnologia wireless
La trasmissione dei dati con tecnologia wireless consente un’elevata affidabilità e bassi costi presso l’impianto di trattamento delle acque di scarico di Bjerringbro, Danimarca
Le pompe di Grundfos proteggono San Pietroburgo dalle inondazioni
Le pompe di Grundfos proteggono San Pietroburgo dalle inondazioni