Grundfos offre un sistema di pompaggio affidabile e a basso costo a Guadalajara, in Messico

Overview_TEXT

Panoramica

La perla del Messico occidentale, Guadalajara, è la seconda città più grande del paese. Visita questa fantastica città e troverai una metropoli affollata, ma anche un importante centro commerciale e culturale.  

La storia di Guadalajara risale al 16° secolo e il ricco patrimonio di questa gemma coloniale del Messico è evidente ovunque. È il luogo di nascita dei gruppi musicali mariachi e conosciuta per l’artigianato apprezzato in tutto il mondo.

Dovendo rinnovare il sistema di approvvigionamento idrico, la società dell’acqua locale, che cercava un sistema a basso consumo energetico, si è rivolta a Grundfos. Grazie al giusto supporto tecnico, siamo stati in grado di progettare una soluzione capace di soddisfare le esigenze della società in termini di responsabilità, previsione e innovazione. 

La situazione 

I costi dell’approvvigionamento idrico nell’area metropolitana di Guadalajara, in Messico, erano considerevoli. La società di approvvigionamento idrico per l’acqua potabile e le acque reflue (SIAPA) stava cercando una soluzione con costi ottimizzati ma che garantisse affidabilità ed efficienza. Una grande responsabilità, soprattutto nei confronti dei residenti della città.

 

La soluzione Grundfos

Bombas Grundfos de México ha raccomandato alla SIAPA di sostituire le pompe attuali con pompe Grundfos SP altamente efficienti.

L’alta efficienza e il basso consumo energetico forniti da queste pompe sommerse in acciaio inossidabile contribuiscono a ridurre i costi per la distribuzione idrica in tutto il mondo. Poiché il consumo di energia rappresenta circa l’85% del costo totale del ciclo di vita di una pompa, è un fattore molto importante da considerare. L’intera gamma di pompe sommerse Grundfos consente di ottenere importanti risparmi sui costi energetici grazie alla loro efficienza ed affidabilità.  Il team delle vendite di Grundfos ha progettato una soluzione ottimale per diversi pozzi della SIAPA. Ha inoltre supportato il cliente durante la selezione tecnica delle pompe 75 SP, in diametri di 6”, 8” e 10”. È stato infine installato un sistema di monitoraggio e controllo CU3 per assicurare un funzionamento ottimale delle pompe.


Il risultato
La soluzione di pompaggio Grundfos ha aiutato la SIAPA di Guadalajara a ottenere un risparmio del 20% sul consumo di energia durante il primo anno di funzionamento delle pompe. Questa riduzione aiuta a combattere i problemi ambientali, una questione che Grundfos prende molto sul serio in sintonia con uno dei suoi valori fondamentali: Be Responsible. Grundfos ritiene che essere responsabili significhi pensare agli effetti globali a lungo termine delle proprie azioni.

Grazie a questo successo, la SIAPA pensa ora di sostituire diverse altre pompe con le pompe Grundfos nel prossimo futuro. Grundfos ha indicato che è disposta ad aiutare SIAPA in linea con Think Ahead, un altro valore fondamentale di Grundfos.

Argomento:

Basso consumo di energia - Consulenza personalizzata - Pompaggio ad alta efficienza

Località:

Guadalajara, Messico

Società:

Bombas Grundfos de México

Grundfos ha fornito

  • Basso consumo energetico  
  • Consulenza personalizzata 
  • Pompaggio ad alta efficienza

 

Dati del progetto

Grundfos SP pump
Le pompe Grundfos SP di 6”, 8” e 10” consentono di risparmiare energia e denaro ai residenti di Guadalajara, in Messico.

SOLUZIONE FORNITA

  • Pompe sommerse multistadio 75 SP 
  • 1 sistema di controllo e monitoraggio CU3

LINK WEBCAPS
SP

 

Contacts_TEXT

Contatto

Se necessiti di una soluzione simile, contattaci per ulteriori informazioni.

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Contatto

Se necessiti di una soluzione simile, contattaci per ulteriori informazioni.

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano