Pump Audit

Pump audit

Pump Audit

Accedi al modulo online diRichiesta di informazioni 

Una panoramica dettagliata dei potenziali risparmi.

Un Pump Audit è uno strumento diagnostico sviluppato da Grundfos per identificare, mediante misurazioni in campo, le condizioni di esercizio ed i consumi energetici in qualunque tipologia di sistema di pompaggio. Dall'esperienza acquisita con i Pump Audit sappiamo che il 30-50% dell'energia consumata dalle pompe idrauliche potrebbe essere risparmiata riducendo così le spese energetiche e migliorando la sostenibilità ambientale.

Un Pump Audit è effettuato da tecnici Grundfos attraverso misurazioni in loco e calcoli specifici. Si concentra sulle variazioni di portata durante un periodo definito e di durata breve. Il tecnico addetto al Pump Audit utilizzerà alcuni dispositivi di misurazione per registrare quanto segue:

  • Valori misurabili es. portata e consumo energetico
  • Valori analogici, es. pressione, temperatura, livelli dell'acqua
  • Numero di eventi, es. avvio/arresto pompa, valvola aperta/chiusa

Un Pump Audit verifica l'efficienza globale delle tue pompe e propone modifiche per migliorare il rendimento del tuo impianto. Le proposte sono supportate da calcoli riguardanti i potenziali risparmi, la riduzione di emissioni CO, e il tempo di recupero del capitale investito (PAYBACK TIME).

Vantaggi :

  • Risparmio considerevole sui costi di esercizio
  • Riduzioni significative delle emissioni CO2