Errore arresto della pompa in BUS

Errore BUS

Errore di arresto della pompa - Funzione con display di arresto della pompa

Messaggio "Arresto pompa" in BUS

Il controllo della pompa BUS non funziona più

ATTENTION DANGER

 

 

  • Leggere attentamente le istruzioni di manutenzione e installazione del dispositivo interessato.
  • Il montaggio deve essere eseguito a regola d'arte e rispettando le istruzioni del produttore.
  • L'installazione e il funzionamento devono essere conformi alle buone pratiche locali e alle normative locali.
  • Pericolo di ustioni: la temperatura del liquido pompato può causare ustioni / attenzione alla temperatura del fluido e del dispositivo.
  • Pericoli elettrici: dall'inizio dell'operazione assicurarsi che il dispositivo sia spento.
  • Pericoli chimici: controllare la natura del liquido pompato. Può essere aggressivo, corrosivo o pericoloso. Prendere le necessarie precauzioni.

1. Verificare l'alimentazione elettrica

  • Togliere l'alimentazione elettrica
  • Attendere 2 minuti
  • Ristabilire l'alimentazione