Errore visualizzazione del flusso a 0

Errore visualizzazione del flusso a 0

Visualizzazione del flusso: la pompa indica un flusso di "0"

ATTENTION DANGER

 

 

  • Leggere attentamente le istruzioni di manutenzione e installazione del dispositivo interessato.
  • Il montaggio deve essere eseguito a regola d'arte e rispettando le istruzioni del produttore.
  • L'installazione e il funzionamento devono essere conformi alle buone pratiche locali e alle normative locali.
  • Pericolo di ustioni: la temperatura del liquido pompato può causare ustioni / attenzione alla temperatura del fluido e del dispositivo.
  • Pericoli elettrici: dall'inizio dell'operazione assicurarsi che il dispositivo sia spento.
  • Pericoli chimici: controllare la natura del liquido pompato. Può essere aggressivo, corrosivo o pericoloso. Prendere le necessarie precauzioni.

1. Verificare le condizioni di funzionamento

  • La pompa funziona entro il limite di tolleranza di misurazione del sensore?
  • Che può spiegare una lettura a "0"

2. Valutazione del flusso

Il sensore interno misura la differenza di pressione tra l'ingresso e l'uscita della pompa. Questa non è una misura diretta della differenza di pressione ma un calcolo fatto dalla conoscenza della pompa idraulica e della sua velocità di rotazione. La veridicità della misurazione del flusso è una percentuale di Qmax. In generale, la tolleranza di misurazione è dell'ordine di + -5%. Una pompa con un flusso massimo di 40 m³ / h con una tolleranza massima di +/- 10% è +/- 4 m³ / h. Un display a 0m³ / h è possibile con una portata di 4m³ / h.

3. Miscela di glicole

  • Nel caso della miscela di acqua glicolata: oltre il 50% di glicole, la viscosità può variare notevolmente a seconda della temperatura.
  • La pompa ha una protezione che scarica il motore.
  • In questo caso le tolleranze di misura cambiano o aumentano fortemente.