Come impostare un MP204 per proteggere il motore di una pompa sommersa?

Impostazione della protezione del motore su una pompa sommersa.

Durante l'avviamento a freddo, lo sgancio per sovracorrente incorporato nell'interruttore di protezione del motore deve essere avviato in meno di 10 secondi a cinque volte la corrente massima del motore indicata sulla targhetta.

 

Per garantire una protezione ottimale del motore immerso, impostare l'interruttore di protezione del motore secondo le seguenti istruzioni:

1. Impostare lo scatto di massima corrente sulla corrente massima del motore indicata.

2. Far funzionare la pompa per mezz'ora a potenza normale.

3. Impostare lo scatto di massima corrente su abbassato e abbassato fino a raggiungere il punto di accensione.

4. Quindi, impostare lo scatto di sovracorrente del 5% sopra questo punto.

Attenzione

Se l'impostazione di intervento dell'interruttore di protezione del motore non viene eseguita
secondo queste istruzioni, la garanzia del motore è nulla. Il valore massimo di regolazione dello sganciatore di massima corrente non deve superare la corrente massima del motore indicata sulla targhetta. Per i motorini di avviamento stella-triangolo, impostare l'interruttore di protezione del motore come segue, ma tenere presente che questa impostazione non deve superare un valore massimo di impostazione dell'interruttore di protezione = max. indicato x 0,58.

Pergli avviatori stella-triangolo e gli interruttori motore autotrasformatore, il tempo di avvio massimo consentito è 2 secondi.

Grundfos vende vari dispositivi di protezione del motore, come il modulo MP204.