Pompe MQ - L'allarme di marcia a secco è attivato - Cosa fare?

L'allarme di funzionamento a secco viene attivato se il motore è in funzione e la
portata è inferiore a 0,07 m³ / h e la pressione è inferiore a quella del pressostato.

Se questa situazione dura un minuto, l'allarme si attiva e il motore si spegne. Quindi il MQ tenta di riavviarsi ogni 30 minuti.

Se l'acqua è ancora mancante dopo 24 ore, ovvero tutti i tentativi di riavvio sono falliti, la pompa dovrà essere riavviata manualmente.

Anche quando l'allarme è attivo, è ancora possibile riavviare la pompa utilizzando l'interruttore ON / OFF.